This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:关闭时为 SOA

Guru**** 2506295 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18535KTT, CSD19536KTT, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134246/csd19536ktt-soa-when-off

器件型号:CSD19536KTT
主题中讨论的其他器件:CSD18535KTTLM5069

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我的客户正在考虑使用 CSD19536KTT 和 CSD18535KTT。
我收到了客户的以下问题。
(问题)
关于 MOSFET SOA、导通 SOA 是否与关断 SOA 不同?
该问题的背景如下。
将 MOSFET 与 LM5069配合使用。
预计 UVLO 中的 FET 将关断、但我担心从导通转换为关断时超出 SOA 要求。
如果 SOA 区域是相同的、无论它是打开还是关闭、都是可以的、但如果 SOA 区域只有在关闭时才更窄、则客户认为需要确认。
客户这样做的原因是、客户收到的信息表明其他公司的 MOSFET 的 SOA 因导通或关断而异。 不确定哪个制造商。 。 。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji San、您好!

    感谢您的查询。 TI 按照以下链接中所述对 SOA 进行故障测试。 SOA 曲线根据故障数据进行计算并针对数据表进行降额、以确保我们的 FET 能够在不超过曲线定义的限值的情况下可靠运行。 TI 不区分开通和关断 SOA。 问题在于器件在 Vds > Vgs - Vth 的饱和区域中运行、这是一种高功率损耗和应力条件。 FET 在开通和关断时都通过该区域、据我所知、它们之间没有区别。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-mosfet-data-sheets-part-2-safe-operating-area-soa-graph

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用