This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:tps25750

Guru**** 2613545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127960/usb-pd-chg-evm-01-tps25750

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件:BQ25792TPS25750TPS65988TPS65987

您好!

我创建了基于 TPS25750D、BQ25792和 TPS65988D 的定制板。

我需要有关刷写配置的帮助。  

我为我的设计附上了视频和原理图文件。 Plz、有人确认我是否在正确的路径上、或者如果我缺少什么东西。 我不想销毁我的板、因为我需要很长时间才能制作它。

e2e.ti.com/.../20220821_5F00_135306.mp4

我使用的电池具有以下规格。


  • 标称电压= 14.8V
  • 标称容量= 4.5Ah/66.6W
  • 标准放电电流最大值<= 4.5A
  • 初始充电电流最大值<= 2A
  • 充电电压最大值= 16.8V

e2e.ti.com/.../7178.POWER-DISTRIBUTION-BOARD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 BQ25792原理图审阅如下:

    1. IINPDM 设置为1.38A 而不是500mA。 要对此进行编程、请查看 BQ25792的引脚说明。

    2.我们需要使用10kOhm 电阻器上拉 STAT 引脚。

    我将让我的 USB-PD 同事检查您系统的其余部分。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回复。

    • 关于 STAT 引脚、它使用电阻器和 LED 上拉

    • 关于 IINPDM 注释。 EVM 原理图中使用相同的电阻值。

    此外、我认为这些电阻设置用于启动值、并在系统启动后根据 EEPROM 设置进行重新配置。 也许我错了、但这是我到目前为止的理解。

    我 需要借助电流原理图在设置电池充电电流、终止电流和预充电电流方面获得帮助。
    我还随附了一份电池数据表、仅供参考。

    我的板有两个主要部分。

    1. TPS25750和 BQ25792
    2. TPS65988

    我认为设置第一部分很简单、因为我找到了一个有关设置的 TI YouTube 视频、但我仍然需要一些经验丰富的家伙关于第一部分设置的反馈。

    我还需要帮助来刷写 TPS65988、这有点困难、因为它包含许多技术术语和注意事项。 我还在研究它、并进行研究以了解情况。
    TPS65988功能是在两个 USB C 端口提供输出功率、以便它们充当拉电流(这是我的理解)。 这就是我将 SYS 和 BATT 输出连接到降压/升压转换器的原因、而降压升压转换器输出(20V 5A)是 SYS_PWR 的输入、而不是 EVM 中的直流插孔。
    如果您有任何疑问、请告诉我、以便我进一步解释。
    我上传了 TPS25750中的一些设置、并成功上传、现在我知道如何刷写第一部分(仅当有人通过考虑原理图来确认我的电池充电设置时)


    谢谢
    e2e.ti.com/.../TL21700_2D00_14-8V4-5Ah.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道您有一个上拉电阻器。 我们建议在规格中使用10kOhm 来限制流经 STAT 引脚开漏晶体管的电流。

    在设计指南中可能会出现错误。 正如您所说的那样、此 IINPDM 始终由固件复位。 但是、如果您计划将此功能用于 IINPDM、请按照 BQ25792引脚说明生成正确的值。

    充电电流、终止电流和预充电电流由刷写到电路板上的 GUI 二进制文件设置。

    USB-PD 团队将帮助解决进一步的问题。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    已向您发送朋友请求、在您接受时、我可以向您发送 TPS25750D 和 TPS65988的原理图检查清单。  

    这将有助于加快该过程。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    我们已经是朋友了。
    此外、当我单击"电子邮件发送朋友请求"时。 它根本不会向我显示任何请求。
    请检查它。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    很抱歉、我只是通过邮件向您发送了检查清单。 完成检查清单后、请将其发回、我将提供反馈。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我刚刚向您发送了一份清单、其中包含我的评论。 如果您有任何进一步的问题、意见或疑虑、请查看并告知我!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    我将检查它并快速返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我给你回信。 如果我可以在周末解决并刷写整个板、那将会很棒、为此、我需要一些预创建的 TPS65988模板、以提供两个端口作为源。 我已刷写 TPS25750。 如果尽快完成、我非常感谢。
    非常感谢您的所有帮助和时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您是指 TPS65988的 PJT 文件吗?  

    此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    是的、考虑到我提供的原理图、我需要 TPS65988的项目文件。 我需要将两个端口配置为源、输入为恒定20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    PJT 文件是否有任何更新?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我直接给您发送了一条消息。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    先生有任何更新吗?

    我直接给您发送了一封邮件。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@所有

    有人能回答我有关此信息的问题吗?
    如何在 GUI 中找到这些位名称?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我能否将此项目用于我的应用。
    项目

    我有类似的应用。
    两个端口都提供功率、同时考虑到可提供100W 输入功率、但我可以假设输入功率为60W 进行测试。
    如果连接了一个器件、则会根据灌电流负载要求和协商向该端口输送全部功率。 第2个端口相同、但当两者都连接时、分配一个端口40W 和其他20W。
    中的设计原理图附在该螺纹中。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果在创建新 PJT 时使用高级模板、您应该能够看到更多寄存器信息。

    您还可以通过选择 Project -> Import settings from Project 轻松地将以前的 PJT 设置转移到新的 PJT。  

    TRM 中显示的寄存器设置现在应该可供您配置、以及其他设置。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    使用 aardvark 刷写固件时出现问题。
    对于 TPS25750、TI 人提到了催化剂。 现在、我将如何使用 aardvark 刷写 TPS65988。
    我可以使用 GUI 来实现这一目的吗? 或者我必须使用总相位软件来刷写它吗?  
    它是使用 SPI 模式还是 I2C 模式进行闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过执行以下步骤使用 GUI 刷写了。
    我仍在输出端口获得3.4V 电压。

    闪存成功。
    我一定会错过一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    对于您的第一个问题、您可以将 Aardvark 与 GUI 配合使用以刷写 TPS65988。 根据您使用的闪存器件、它可以是 I2C 或 SPI。

    刷写后、请确保通过关闭并再次打开电路板来对其进行下电上电、否则 PD 控制器将无法读取配置。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我执行了多次下电上电。 甚至在几个小时后尝试、但问题相同。
    不过、闪存成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有其他建议或我在设计中弄糊涂了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 
    有什么建议、为什么我在输出端口获得3.4V 电压?
    您对它的第一个内在想法是什么?
    我将等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    我想、我发现了这个问题。  
    在 EVM 原理图中、未安装电流传感器电阻器。

    EVM 原理图

    而这些电阻器已组装在我的板上。 我在填充电阻器的情况下获得3.4V 的电压。 现在、我将其移除、并获取0V。
    我在 PP_HVXX 处获得5.1V 电压、但在 VBUS 处得不到任何电压。
    内部开关似乎没有闭合。
    您能帮我对其进行故障排除吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    PLZ、忽略我之前的所有问题、因为我解决了这个问题。 EEPROM 未编程、因为 EEPROM 的电源来自 TPS25750。 同时在电池电源上对两个 EEPROM 进行编程。 我从 USB 输入端加电、然后用电池对其进行编程。 之后、我连接了一个 PD 触发板。 我开始在输出端获得5.2V 电压。
    现在、我必须确保 TPS25750和 TPS65988都执行所有合同。
    您能给我建议些什么吗? 或者在进行测试时必须对其进行哪些检查? 即检查节点电压或电流等
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、
    我建议使用 PD 分析仪来记录 PD 控制器和连接的设备之间的 PD 日志事务。 这样、您就可以观察 PD 和连接的器件之间的通信(即拉电流/灌电流功能、协商的 PDO 等)

    可在以下位置找到 PD 分析仪的示例: https://www.totalphase.com/products/usb-power-delivery-analyzer/?GA_network=x&GA_device=c&GA_campaign=17427337348&GA_adgroup=&GA_target=&GA_placement=&GA_creative=&GA_extension=&GA_keyword=&GA_loc_physical_ms=9027782&GA_landingpage=https://www.totalphase.com/products/usb-power-delivery-analyzer/&ga_keyword_match=&ga_ad_position=&gclid=EAIaIQobChMIx47A24yB-gIVShbUAR08ZgGCEAAYAiAAEgLQIvD_BwE 

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我有这个测试仪。   测试仪

    如果您可以回答、我有一些问题  

    如果我们可以在会议上进行讨论、是否可能? 我只需要10分钟的时间就可以解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    您认为我应该创建新线程、因为此处的响应时间太长。 也许在另一个主题中、其他人也可以回复。
    我在个人消息中向您发送了所有数据信息。
    我希望我能得到你们的一些最后结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    我明天会回来。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请打开新主题帖、询问与特定器件(即 TPS25750或 TPS65987/8)相关的具体问题、以便更好地跟踪。

    我们提供了有关如何使用 GUI 和设置 PD 控制器的一般性演练的在线教程: https://training.ti.com/tps65987evm-and-usb-c-pd-duo-evm-tutorial?context=1140344-1140343 

    如果您有其他问题或疑虑、 可以点击"+提出相关问题"!

    谢谢、此致、

    林德华