Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750, TPS65988
主题中讨论的其他器件:BQ25792、 TPS25750、 TPS65988、 TPS65987
您好!
我创建了基于 TPS25750D、BQ25792和 TPS65988D 的定制板。
我需要有关刷写配置的帮助。
我为我的设计附上了视频和原理图文件。 Plz、有人确认我是否在正确的路径上、或者如果我缺少什么东西。 我不想销毁我的板、因为我需要很长时间才能制作它。
e2e.ti.com/.../20220821_5F00_135306.mp4
我使用的电池具有以下规格。
- 标称电压= 14.8V
- 标称容量= 4.5Ah/66.6W
- 标准放电电流最大值<= 4.5A
- 初始充电电流最大值<= 2A
- 充电电压最大值= 16.8V