This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350和 BQ78350-Rx 之间的差异

Guru**** 2588885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134374/bq78350-differences-between-bq78350-and-bq78350-rx

器件型号:BQ78350

你好!

 BQ78350-R1存在拉电流问题。 采购建议更改旧版本的 BQ78350 (无 Rs)。 浏览论坛时、我发现 BQ78350-Rx 版本之间的变化... 但我无法找到这两个硬件版本之间列出的更改。  对我来说、与 BQ78350类似的缝隙实际上已被弃用(该电路是一个五年前的版本)。 通过查看文档、我可以清楚地看到所有寄存器都更改了地址。 但还有哪些变化呢?  我们可以估算交换寄存器所需的时间、但我们所关心的是功能更改和错误更改。  

我们是否能够将  BQ78350-R1文档用于 BQ78350的所有非寄存器地址?

参考:
BQ78350-R1A:BQ78350-R1、BQ78350-R1A 和 BQ78350-R2芯片版本之间的差异。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

此致

//Erik Almqvist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    如果您使用的是 BQ78350、我建议更新器件上的固件-这将使其等同于 BQ78350-R1A。 我不建议使用旧版本。 两个器件的硬件是相同的。

    我可以在私人消息中向您发送指向固件更新程序工具的链接。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢 Matt 的支持!

    我不知道这一点。 是否有任何有关固件更新序列的其他文档? 还是包含在工具中?

    我想在生产序列中需要额外的一步来更新 AFE?

    此致

    //Erik Almqvist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我将向我发送说明-您能否给我发送一条私人 E2E 消息、我将作出回应? 不过、这需要额外的生产步骤。 我知道某些第三方供应商也提供此服务、因此我也可以向您发送一些相关信息。

    此致、

    Matt