This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:原理图审阅

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134306/tps62903-q1-schematic-review

器件型号:TPS62903-Q1

你(们)好

请帮助查看 TPS62903QRYTR1的原理图

规格为1.Vin = 12V 2.Vo=5V 3.io=3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我对此原理图有以下建议。

    1) 1)将 R14设置为76.8kΩ Ω、这将选择正确的5Vout VSET 电压。

    2) 2)将 R13设置为100kΩ Ω 以减少 PG 电阻器损耗。

    3) 3)确保1uH 电感具有足够高的额定电流。 EVM 使用 XGL4020-102MEC (8.8A 时 L 下降30%)

    谢谢、

    Joseph