This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:TPSM82866A 和 TPSM82823并联、输出8A、是否正常?

Guru**** 2523030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823, TPSM82866A, TPS62870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134337/tpsm82866a-tpsm82866a-and-tpsm82823-in-parallel-and-output-8a-is-it-worked

器件型号:TPSM82866A
主题中讨论的其他器件:TPSM82823TPS62870-Q1

您好、专家、

我的客户对 TPSM82866A 和 TPSM82823有疑问。 他们 在新项目中使用了 TPSM82866A 和 TPSM82823。 但输出电流设计有所改变、它们必须输出8A 电流。

因此客户希望堆叠 TPSM82866A 和 TPSM82823并输出8A。 它是否起作用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、这不能仅仅将输出连接在一起、因为没有理由两个器件应该平等地共享电流。  然后、一个将在电流限制下运行、而整个系统将不工作。  此应用手册讨论了更多内容: https://www.ti.com/lit/an/slva250/slva250.pdf

    相反、我建议使用电流更高的器件、例如 TPS62870-Q1。

    如果您不需要很快投入生产、我们可能还有其他正在开发的器件可供使用。  在这种情况下、您可以通过电子邮件向我发送您的要求。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的反馈!

    注意到了!