This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2575-N:24VAC RMS 至24VDC 转换器

Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2575-N, LM2575, LM2574, TPS560430, TPS54231, TPS54233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133060/lm2575-n-24vac-rms-to-24vdc-converter

器件型号:LM2575-N
主题中讨论的其他器件: LM2575LM2574TPS560430TPS54231TPS54233

大家好、

我们的客户正在寻找24VAC RMS 至24VDC 转换器、并考虑 使用 LM2575-N 我知道24VAC RMS 的峰值电压等于24VDC/0.7071 = 33.94V。  我们能否使用  LM2575-N 将24VAC RMS 转换为24VDC、并将桥式整流器与稳压器串联?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    适用性的主要关注点是占空比。  根据数据表、LM2575的最大占空比为93%、这要求整流器的输出电压为(24V +1V)/0.93=26.9V、以保持输出调节。  因此、对于24VRMS 输入、 桥式整流器后面的滤波器(C 或 L-C)应足够大、以便产生大于26.9V 的电压、从而使用稳压器。  

    希望这能澄清、

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答。 我们的客户在下面提供了后续查询。

    我明白了。 我将使用半波整流器、这是应用中的一项需求。 24Vac*1.414=33.9VDC,减去整流器和电容器组 I 上的压降,可以轻松获得20%的波动容差。  
    我还查看了 LM2574。 这个也可以工作吗? 我厌倦了 LM2575的设计、但输出电感器非常大、成本对于该项目非常敏感。 我希望将容量降至500mA、这仍然是应用所需容量的两倍、但成本应该更低。  
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我认为主要原因是开关频率为52kHz。  这些是传统器件、TI 确实发布了较新的器件、如最新 LM2574数据表中也提到的 TPS560430。  TPS560430的工作频率为1.1MHz、有助于减小解决方案尺寸。  请看一下。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的建议。  TPS560430和其他类似器件 目前已淘汰。  TPS54231和 TPS54233是具有较高开关频率(分别为570kHz 和300kHz)的降压转换器、这是我们拥有的库存。 这些器件是否适合此应用?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    这两个部分属于 BSR-MV 团队。  我将这条线程引导他们注意、他们很乐意为您提供支持。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    这些器件 的输入电压范围高达28V。  

    具有固定300kHz 开关频率的 TPS54233。  

    TPS54231具有570kHz 固定开关频率。

    请提供有关您要求的更多详细信息, Ruby Li 将确认这是否适合您。   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo

    请告诉我有关该应用的一些详细信息吗? 例如输入电压、输出电压、负载电流、开关频率等。

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    该项目的规格如下。

    输入电压= 24VAC RMS、50Hz
    输出电压= 24VDC
    负载电流= 150mA
    开关频率=无首选频率  

    以下 是有关客户应用的一些信息。

    "我与客户交谈、似乎系统将运行大约2-5分钟、消耗150mA 电流、然后在剩余时间内处于静止状态。 可能在它再次运行之前的1-2小时内、可能需要30秒左右。 该系统还处于受控环境中、空气凉爽。"

    您能否推荐一款库存符合其应用需求的器件?  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Danilo

    应用是交流/直流转换、但我们的器件是直流/直流转换。 这可能是其他产品线。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby