This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:电流校准问题

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133909/bq78350-r1a-current-calibration-issue

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200BQ76930

尊敬的 TI 专家:

我设计了一个 BMS、包括 BQ78350、BQ76930和 BQ76200、我已使用8节测试电池对其功能进行了为期3周的测试。 完成功能测试后、我将 BMS 连接到主电池组(24V/40Ah)。 通信没有问题、但我意识到电流校准错误。 我尝试校准 BMS,但我收到了几个校准错误,如“施加的电流应大于......” 放电电流为-充电电流为+"。 在花了一些时间解决这个问题后、我注意到 BQ76930的 SRN 和 SRP 引脚之间存在内部短路。 实际上、我还不知道原因。

我用新的 BQ76930替换了 BQ76930、但问题仍然存在。 现在我有两个问题;

1) 1)即使 IPSCALE 根本未设置、也是我施加到电池组的电流的十分之一。

2) 2)我无法校准电流。

请提供有关此问题的一些建议。

提前感谢。