This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:PIN4 NC/FB 电容器

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, TPS763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134044/tps763-pin4-nc-fb-capacitor

器件型号:TPS763
主题中讨论的其他器件:ADS1232REF

您好!

我在 ADS1232REF 的原理图中看到 TPS763的 PIN4连接到10nF 电容器。

数据表中未对此进行说明。

是否允许连接电容器?如果允许(我假设是这样)、允许使用什么值?

2.如果将 PIN4连接到电容器,有什么优缺点吗?

提前感谢  

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    在这里、引脚4标记为 NR/调节引脚、这意味着对于可调节版本、它将是调节引脚、 对于固定版本、它将是降噪引脚、在该可订购器 件型号 TPS76350DBV 中、它将是固定的5.0V 输出、因此该引脚将是降噪引脚、因为这是固定输出的 OPN。 如果器件具有降噪引脚、我们建议在引脚和接地之间连接高达100nF 的电容器。

    然而、在当前 TPS763器件上、引脚4是一个 NC/FB。 可调节器件仍有一个 FB 引脚、在基准中称为调节、但固定版本 没有 NR 引脚连接。 它是 NC、无连接。 将此电容器连接到电容器不会对器件性能产生任何不利影响、但如果引脚4接地、则具有热优势。 建议 将 引脚4连接到 GND (也可以保持悬空)。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!