This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:CTRL 引脚电压与输入电压间的关系

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134152/tps92360-ctrl-pin-voltage-vs-vin

器件型号:TPS92360

TPS92360 数据表中可以看出、只要不 超出7V 的绝对最大值(建议最大值为5.5V)、允许的 CTRL 引脚电压就可能大于 Vin。 这是正确的解释还是 Vctrl 必须小于或等于 Vin? 在我的应用中、我想使用 3.3V CMOS 逻辑信号驱动 Vctrl、而 Vin 可以是2.7V 至4.2V。例如、当逻辑1时、Vctrl 可以是3.3V、同时 Vin 可以是2.7V

谢谢你。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    可以将 Vctrl 设置为大于 Vin。

    BR

    Patrick