This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:TPS3813K33DBVR 能否仅在 MCU 启动期间增加超时时间?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134048/tps3813-can-tps3813k33dbvr-increase-timeout-time-only-during-mcu-start-up

器件型号:TPS3813

大家好、  

客户担心 MCU 是否需要时间启动、导致在触发 WDI 之前发生超时。  

是否有任何方法仅在 MCU 启动期间增加超时时间以避免此问题? 或其他想法来实现它吗?

客户认为可能会进行以下操作、

在 MCU 启动期间将 WDT 连接到 VDD、并在 MCU 启动后将 WDT 连接到电容器。  

是否有人担心这样做? 例如、在从 VDD 切换到电容器期间、WDT 可能会在短时间内处于高阻态、这是否会成为问题?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    客户可以将 Vdd 和电容器连接到 WDT、但来自 VDD 的时序优先、这意味着时序将基于 VDD。

    因此、您的客户可以使用 FET 或开关在 MCU 启动后断开 VDD 与 WDT 的连接。

    Jesse