This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641&PMP8016

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132036/tps92641-tps92641-pmp8016

器件型号:TPS92641

您好!

     我无法在官方网站 PMP8016上找到此文档。 请给我发送一份副本吗? 谢谢! 电子邮件:ray10725@163.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     在我的一侧似乎也找不到 PMP8016。 TPS92641还有其他一些参考设计可供选择:  

    TIDA-01095

    TIDA-080008

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们在工作时需要一个具有14A 输出和16V 负载电压的恒流源电路。 应该可以使用 TPS92641并选择合适的 MOS? 在设计时、我们应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray

    您是否想分享更多信息? 输入电压是多少? 是否有调光要求?(调光方法、调光比)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高,最佳输入电压为24V、后跟48V、PWM 控制、占空比为30-40%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为关键点是选择具有较低 Qg 和 Rdson 的合适 MOSFET。 如您所知、对于 TPS92641、栅极驱动器为1A。 因此、较大 的 Qg 会导致在相同的栅极充电电流下打开/关闭 MOSFET 的上升/下降时间更长、这意味着当 Qg 较大时、开关可能很重要。 您需要验证导通损耗和开关损耗、然后根据热阻评估潜在的热升。 建议使用 FET Qg<20nc 和 Rdson <10m Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢