This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A43:高输入电压 LDO TPS7A43配置

Guru**** 2533560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133870/tps7a43-high-vin-ldo-tps7a43-configuration

器件型号:TPS7A43

你(们)好

我正在评估高输入电压 LDO、找到 了 TPS7A4333DGQ。 我只需要3.3V 输出、并希望禁用 MID_OUT。 要禁用此功能、我直接将 MVSEL1/2连接到 GND、并简单地将 MID_OUT 悬空。 我想确认此配置是否正常。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我已经使用相同的配置测试了该器件、问题是当该器件上没有电容器时、MID_OUT 轨变得不稳定、因为每个输出基本上都是一个完整的 LDO。 它将具有足够大的持续振荡、足以耦合到最终输出上。 因此、要仅将该器件用于其最终输出、您仍需要一个满足3xCOUT 最小电容器要求的 C_MID_OUT 才能实现最佳性能。 前面讲过、我还测试了 C_MID_OUT = COUT 的情况、MID_OUT 轨仍会振荡、但振幅更小、几乎不会耦合到输出端。 因此、无论采用哪种方法、您都需要在 MID_OUT 上额外添加一个电容、但只需帮助您了解如果总输出电容对您来说是个问题、如何降低电容。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    非常感谢您抽出时间参加此测试。 我将听从您的建议,在 MID_OUT 处添加3*4.7uF。 谢谢!