主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、
我们的电量监测计遇到了一些问题,我们在这些问题中看到 StateOfCharge ()值(命令0x1C 和0x1D)偶尔出现尖峰。 这些尖峰通常超过100%、值通常约为180%。 我们希望您能为根本原因提供一些帮助。
1) 1)电量监测计计算结果是否可以输出超过100%的值?
2) 2)如果无法实现#1、我们是否可能会因为违反器件时序要求(例如数据表的第8.5.4.3节)而获得损坏的值?
3) 3)您是否与其他客户看到过类似的情况? 如果是、可能的原因是什么?