This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121EVM-023:在测试 TPS2121 EVM 板时、如何最小化 TPS2121的瞬态转换周期?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128402/tps2121evm-023-how-could-minimum-the-transient-cutover-period-of-tps2121-when-testing-tps2121-evm-board

器件型号:TPS2121EVM-023
主题中讨论的其他器件:TPS2121

尊敬的团队:  

我的客户正在设计 UPS 功能等新功能、方法是为缓冲器器件设计2个电源。 Pout=5V*1A (+/-5%)。

客户通过添加2个电源来调试我们的 EVM 板、V1=5.1V、Vout=5.4V、 负载=10ohom。 在转换过程中、存在持续数十微秒的巨大压降。 我们是否有任何解决方案来修复此压降以快速切换? 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户没有 PCB 区域可以添加另一个肖特基和电容器来延迟延迟延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    我无法清楚地看到延迟或探测到哪些信号。 您能否发送更清晰的波形、最好使用 PR1、CP2、ST 和 VOUT 探测功能? 您还能不能发送图片或描述您在 TPS2121 EVM 中使用的跳线。  

    可能会发生的情况是、器件会在切换点期间在输入之间进行抖动。  器件始终对其输入做出响应。 当器件从一个电源切换至另一个电源时、未选择的电源在空载时会略微上升、而负载电源的电压会略微下降。 PR1和 CP2比较器非常敏感、VBUS 线路的抖动非常严重、这会反复改变 PR1和 CP2的比较。 这会导致器件在输入之间保持切换。 为了增加一些迟滞、以便在选择 IN2后器件不会立即切换回 IN1、从 ST 到 PR1的迟滞电阻器可在选择 IN2且 ST 拉至 GND 时帮助将 PR1节点驱动至较低位置。 为此、您可以将 JP2跳线安装在 EVM 上的1-2位置、如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、  

    此主题将持续两周、没有回复、因此我将关闭/锁定它。 如果此处有其他更新、请制作新主题。  

    此致、  

    Elizabeth