This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:BQ24100在现场被损坏数月。 gt;1%故障率(&G)

Guru**** 2516910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133708/bq24100-bq24100-is-damaged-after-several-months-in-the-field-1-failure-rate

器件型号:BQ24100

我有相同的问题。   BQ24100从现场返回的电路板、TS 引脚对地阻抗低(100欧姆)或输入对地短路且输出对地短路。   几年前的帖子是否得到了解决?   Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能再提供一些有关此内容、原理图等的背景信息?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有一项决议:

    BQ24100:器件在现场3个月后无法充电    

    如果是、我会感兴趣。   此设计已使用5年、因此希望此常见问题可以有一个常见的解决   方案 THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、  

    我在阅读旧主题、最后一个评论是发送该装置、以便通过您的经销商进行故障分析。 原理图/布局设计是否与上一篇文章有所不同? 这不是一个常见的问题、因为我们通常不会看到器件以这种方式发生故障。 我的建议与之前相同、是通过质量团队 RMA 流程查看特定故障器件、看看我们是否能够找出可能损坏器件的根本原因。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero