This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317HV:24VAC RMS 至24VDC 转换器

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317HV, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133409/lm317hv-24vac-rms-to-24vdc-converter

器件型号:LM317HV
主题中讨论的其他器件: LM317

大家好、

我们客户的此咨询与下面的其他主题有关

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133060/lm2575-n-24vac-rms-to-24vdc-converter/4205970#4205970

根据我们的客户、

我即将对 LM317HV 运行一些测试。 我与客户交谈、系统似乎将运行2-5分钟、消耗150 mA 电流、然后在剩余时间内处于静止状态。 可能在它再次运行之前的1-2小时内、可能需要30秒左右。 该系统还处于受控环境中、空气凉爽。  
标称值为35V 至24V、电流为150mA 时电压下降11V。  IC 会发热、但功率为1.6W 时不应太大。  
您认为这是否仍然是一个好解决方案。 我想做一个转换开关、但我要寻找的所有解决方案都缺货了。 或电感器等其他支持组件缺货。  
您认为这是否可行? 我还将在输入端放置一个齐纳二极管、以确保我不会超过60V 输入限制。  
此致、
Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我看不到这方面的问题。 整个周期的结温差不足以让我关注热循环问题、因为该器件的封装具有很好的热性能、并且电流很低、因此我不会担心电迁移故障。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。 我们的客户在下面提供了后续查询。

    我有一个一般知识问题。  
    1.  在数据表第5页上、它表示最大输入电压为40V、但在第7页上、它表示 Vout 与 Vin 之间的差值实际上应小于40V。 它的理论限值是多少?  
    2. 在进行热计算时、我会看到一个结至空气、然后结至电路板的值。 如果我希望散热片和散热焊盘+平面都散热、通常如何计算?
    3. 我是否仍可以使用 LM317实现它? HV 版本目前没有库存。  
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    1. 我看不到他们说什么。 我在 LM317数据表的第5页上看到了输入到输出差分 电压规格、但第7页没有它们所说的任何内容。 LM317HV 数据表的第5页没有相同的规格。 但是、在回答他们的问题时、我不确定他们会问什么。 例如、他们是否询问该器件是否支持 VIN = 540v、VOUT = 500V 等? 如果是这样、我认为 LDO 中不存在限制;限制将是反馈电阻器的直流额定电压。 只要符合输入到输出差分电压额定值、就不应存在实际的理论限制。
    2. 我将不得不问这个问题。  
    3. VIN - VOUT = 11V 对于 LM317也是可以的、采用 KCS 封装的 LM317的热性能与采用 NDE 封装的 LM317HV 大致相同、因此也没有问题。 LM317和 LM317HV 的工作原理相同。

    此致、

    Nick