This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:30V~50.4V ->12V/800W 应用

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134151/lm5143-30v-50-4v---12v-800w-application

器件型号:LM5143

各位专家、您好!

客户要求 提供30V~50.4V -> 12V/800W 降压控制器解决方案。 我们是否有可满足客户应用需求的解决方案? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    数据表中有一个5V/50A 应用电路、可针对12V/67A 进行调整。 但是、我建议使用3相或4相、具体取决于最高环境温度、因为33A/相位略高、只有2相。 请填写 LM5143快速入门计算器并将文件发送给我进行审核。

    此致、

    Tim