请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143 各位专家、您好!
客户要求 提供30V~50.4V -> 12V/800W 降压控制器解决方案。 我们是否有可满足客户应用需求的解决方案? 非常感谢!!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.