This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ25890h:bq25890h 主充电+ bq25601辅助充电查询

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131838/bq25890h-bq25890h-bq25890h-main-charging-bq25601-auxiliary-charging-query

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQ25601

你(们)好

采用 bq25890h 主充电+ bq25601辅助充电的客户设计。

CV 的两个 IC 均设置为4430mv、Iterm 主充电设置为320mA、辅助充电默认设置为180mA。

主充电结束一秒后、辅助充电也会过期。

终止后的寄存器如下:

3>[5053.502397][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [00]= 0x11

3>[5053.504183][T1000244] CHarger_thread:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[name:bq2589x_charger&]Reg [01]= 0x01

3>[5053.506125][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [02]= 0x41

3>[5053.507908][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [03]= 0x1A

3>[5053.509867][T1200244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [04]= 0x1E

3>[5053.511862][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [05]= 0x14

3>[5053.51373][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [06]= 0x96

3>[5053.515527][T1000244] CHarger_thread:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[name:bq2589x_charger&]Reg [07]= 0x8F

3>[5053.517317][T1000244] CHarger_thread:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[name:bq2589x_charger&]Reg [08]= 0x03

3>[5053.519224][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [09]= 0x4c

3>[5053.521004][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [0A]= 0x71

3>[5053.570483][T1000244] CHarger_thread:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[name:bq2589x_charger&]Reg [0b]= 0x7E

3>[5053.572335][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [0c]= 0x00

3>[5053.574454][T1200244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [0d]= 0x12

3>[5053.576451][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [0e]= 0x67

3>[5053.578375][T1000244] CHarger_thread:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[name:bq2589x_charger&]Reg [0f]= 0x6b

3>[5053.580160][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [10]= 0x3f

3>[5053.582254][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [11]= 0xc9

3>[5053.584047][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [12]= 0x00

3>[5053.585882][T1000244] CHarger_thread:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[name:bq2589x_charger&]Reg [13]= 0x11

3>[5053.587671][T1000244] CHARGER 线程:[bq2589x]:bq2589x_dump_regs:[名称:bq2589x_CHARE&]Reg [14]= 0x1f

3>[5053.589652][T1100244] charger_thread:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[name:bq2560x_charger&]Reg [00]= 0x68

3>[5053.591648][T1000244] CHARGER 线程:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[name:bq2560x_charger&]Reg [01]= 0x1a

3>[5053.593522][T1100244] charger_thread:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[name:bq2560x_charger&]Reg [02]= 0xa0

3>[5053.59533][T1000244] Charger_thread:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[名称:bq2560x_charger&]Reg [03]= 0x32

3>[5053.597120][T1000244] CHARGER 线程:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[name:bq2560x_charger&]Reg [04]= 0x90

3>[5053.599001][T1000244] CHARGER 线程:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[名称:bq2560x_CHARE&]Reg [05]= 0x8F

3>[5053.600795][T1000244] CHARGER 线程:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[名称:bq2560x_CHARE&]Reg [06]= 0xe6

3>[5053.602675][T1000244] CHARGER 线程:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[name:bq2560x_charger&]Reg [07]= 0x4c

3>[5053.604459][T1000244] CHARGER 线程:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[名称:bq2560x_CHARE&]Reg [08]= 0x3c

3>[5053.606347][T1000244] CHARGER 线程:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[name:bq2560x_charger&]Reg [09]= 0x00

3>[5053.608128][T1000244] CHARGER 线程:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[name:bq2560x_charger&]Reg [0A]= 0x83

3>[5053.610005][T1000244] CHARGER 线程:[bq2560x]:bq2560x_dump_regs:[name:bq2560x_charger&]Reg [0b]= 0x11

当终止充电时、电流仍然为700mA。

请帮助检查注册。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:  

    由于周一(9/22年9月5日)是一个联邦假日、我们将在周二返回给您。

    感谢您的理解。  

    此致、  

    Arelis Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您在器件上的哪个位置测量700mA 电流? BAT 引脚上的电流是多少?

    如果您的原理图显示了您的配置、您也可以共享吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James

       FuelGaugar 是具有 i2c 总线的外部 IC,、 700mA 电流是由 i2c 读取的 ADC 仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我将更深入地研究寄存器数据、并在明天(1个工作日)之前向您回复更新。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James,

       我已经出现了这个问题、在中、APlog 显示 BQ25890H 首先在电池电流为750mA 时终止、然后在300毫秒后终止 bq25601、此时电池 ADC 为135mA、因此我猜主充电器(BQ25890H)报告终止、然后 bq25601报告终止。 按如下方式记录:

    第177925行:<12>[9039.4658268][T1000688] healthd:电池 l=97 v=4404 t=29.5 h=2 st=2 c=781000 fc=7500000 cc=15 chg=A
    第178226行:<5>[9046.651788][T1000237] charger_stat:1 mm8013_SoC:97 mm8013_current:778000  //BQ25601 REG0B bit3 bit4为快速充电
    第178235行:<3>[9046.660780][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[00]= 0x11
    第178236行:<3>[9046.661369][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[01]= 0x01
    第178237行:<3>[9046.661955][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[02]= 0x41
    第178238行:<3>[9046.662544][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[03]= 0x1a
    第178239行:<3>[9046.667702][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[04]= 0x1E
    第178240行:<3>[9046.668355][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[05]= 0x14
    第178241行:<3>[9046.668945][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[06]= 0x96
    第178242行:<3>[9046.669534][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[07]= 0x8F
    第178243行:<3>[9046.670122][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[08]= 0x03
    第178244行:<3>[9046.671014][T1100237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[09]= 0x44
    第178245行:<3>[9046.671815][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0A]= 0x71
    第178246行:<3>[9046.6724][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0b]= 0x76
    第178247行:<3>[9046.673015][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0c]= 0x00
    第178248行:<3>[9046.673744][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0d]= 0x12
    第178249行:<3>[9046.674336][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0e]= 0x6b
    第178250行:<3>[9046.674990][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0f]= 0x6b
    第178251行:<3>[9046.675585][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[10]= 0x3E
    第178252行:<3>[9046.676173][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[11]= 0xc9
    第178253行:<3>[9046.676761][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[12]= 0x09
    第178254行:<3>[9046.677354][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[13]= 0x11
    第178255行:<3>[9046.678102][T1100237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[14]= 0x1f
    第178256行:<3>[9046.678733][T1100237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[00]= 0x68
    第178257行:<3>[9046.679517][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[01]= 0x1a
    第178258行:<3>[9046.680122][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[02]= 0xa0
    第178259行:<3>[9046.680711][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[03]= 0x32
    第178260行:<3>[9046.681301][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[04]= 0x90
    第178261行:<3>[9046.681889][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[05]= 0x8F
    第178262行:<3>[9046.682476][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[06]= 0xe6
    第178263行:<3>[9046.683229][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[07]= 0x4c
    第178264行:<3>[9046.683842][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[08]= 0x34
    第178265行:<3>[9046.684431][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[09]= 0x00
    第178266行:<3>[9046.685023][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[0A]= 0x83
    第178267行:<3>[9046.685608][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[0b]= 0x11
    第178318行:<12>[9049.435109][T1700688] healthd:电池 l=97 v=4404 t=29.4 h=2 st=2 c=776000 fc=7500000 cc=15 chg=a
    第178377行:<3>[9053.394992][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[00]= 0x06
    第178378行:<3>[9053.395743][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[01]= 0x01
    第178379行:<3>[9053.396338][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[02]= 0x41
    第178380行:<3>[9053.396932][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[03]= 0x1a
    第178381行:<3>[9053.397516][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[04]= 0x1E
    第178382行:<3>[9053.398097][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[05]= 0x14
    第178383行:<3>[9053.398876][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[06]= 0x96
    第178384行:<3>[9053.399468][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[07]= 0x8F
    第178385行:<3>[9053.400054][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[08]= 0x03
    第178386行:<3>[9053.400637][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[09]= 0x44
    第178387行:<3>[9053.401219][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0A]= 0x71
    第178388行:<3>[9053.401800][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0b]= 0x7E
    第178389行:<3>[9053.402391][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0c]= 0x00
    第178390行:<3>[9053.402986][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0d]= 0x12
    第178391行:<3>[9053.403632][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0e]= 0x6a
    第178392行:<3>[9053.404244][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0f]= 0x6b
    第178393行:<3>[9053.404837][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[10]= 0x3E
    第178394行:<3>[9053.405421][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[11]= 0xc9
    第178395行:<3>[9053.406003][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[12]= 0x08
    第178396行:<3>[9053.406705][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[13]= 0x06
    第178397行:<3>[9053.42929294][T1017762][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[14]= 0x1f
    第178452行:<12>[9053.548645][T1200688]健康状态:电池 l=97 v=4404 t=29.5 h=2 st=2 c=775000 fc=7500000 cc=15 chg=A
    第178466行:<5>[9053.577036][T1000237] charger_stat:4 mm8013_SoC:97 mm8013_current:775000 // BQ25890H 已终止
    第178476行:<3>[9053.587580][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[00]= 0x11
    第178481行:<3>[9053.588257][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[01]= 0x01
    第178484行:<3>[9053.590443][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[02]= 0x41
    第178486行:<3>[9053.594019][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[03]= 0x1a
    第178489行:<3>[9053.597783][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[04]= 0x1E
    第178490行:<3>[9053.601029][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[05]= 0x14
    第178492行:<3>[9053.602874][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[06]= 0x96
    第178496行:<3>[9053.604416][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[07]= 0x8F
    第178497行:<3>[9053.605076][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[08]= 0x03
    第178498行:<3>[9053.605650][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[09]= 0x44
    第178499行:<3>[9053.606219][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0A]= 0x71
    第178500行:<3>[9053.606946][T1300237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0b]= 0x7E  //BQ25890H 已终止
    第178501行:<3>[9053.609086][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0c]= 0x00
    第178502行:<3>[9053.609659][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0d]= 0x12
    第178503行:<3>[9053.610224][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0e]= 0x6a
    第178504行:<3>[9053.610894][T1300237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0f]= 0x6b
    第178505行:<3>[9053.611550][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[10]= 0x3E
    第178506行:<3>[9053.613638][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[11]= 0xc9
    第178507行:<3>[9053.614233][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[12]= 0x08
    第178508行:<3>[9053.615002][T1100237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[13]= 0x11
    第178509行:<3>[9053.615600][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[14]= 0x1f
    第178510行:<3>[9053.616216][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[00]= 0x72
    第178511行:<3>[9053.616776][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[01]= 0x1a
    第178512行:<3>[9053.617364][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[02]= 0x81
    第178513行:<3>[9053.617952][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[03]= 0x32
    第178514行:<3>[9053.618541][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[04]= 0x90
    第178516行:<3>[9053.619314][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[05]= 0x8F
    第178517行:<3>[9053.619969][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[06]= 0xe6
    第178518行:<3>[9053.622126][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[07]= 0x4c
    第178520行:<3>[9053.623126][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[08]= 0x34 // bq25601处于充电状态
    第178521行:<3>[9053.625416][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[09]= 0x00
    第178522行:<3>[9053.626010][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[0A]= 0x83
    第178523行:<3>[9053.626705][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[0b]= 0x11
    第178567行:<5>[9053.842772][T1000237] charger_stat:4 mm8013_SoC:97 mm8013_current:775000
    第17876行:<3>[9053.861606][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[00]= 0x11
    第178577行:<3>[9053.862193][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[01]= 0x01
    第17878行:<3>[9053.862960][T1200237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[02]= 0x41
    第178579行:<3>[9053.863570][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[03]= 0x1a
    第178580行:<3>[9053.864163][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[04]= 0x1E
    第178581行:<3>[9053.864734][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[05]= 0x14
    第178582行:<3>[9053.865295][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[06]= 0x96
    第178583行:<3>[9053.865861][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[07]= 0x8F
    第178584行:<3>[9053.866443][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[08]= 0x03
    第178586行:<3>[9053.867159][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[09]= 0x44
    第17887行:<3>[9053.867804][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0A]= 0x71
    第17858行:<3>[9053.869812][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0b]= 0x7E
    第178589行:<3>[9053.870385][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0c]= 0x00
    第178590行:<3>[9053.871209][T1300237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0d]= 0x12
    第178591行:<3>[9053.871927][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0e]= 0x6a
    第178592行:<3>[9053.872506][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0f]= 0x6b
    第178593行:<3>[9053.873073][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[10]= 0x3E
    第178594行:<3>[9053.873640][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[11]= 0xc9
    第178595行:<3>[9053.874205][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[12]= 0x08
    第178596行:<3>[9053.874936][T1200237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[13]= 0x11
    第178597行:<3>[9053.875519][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[14]= 0x1f
    第178598行:<3>[9053.876100][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[00]= 0x72
    第178599行:<3>[9053.876665][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[01]= 0x1a
    第178600行:<3>[9053.877237][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[02]= 0x81
    第178601行:<3>[9053.877803][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[03]= 0x32
    第178602行:<3>[9053.878372][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[04]= 0x90
    第178603行:<3>[9053.879114][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[05]= 0x8F
    第178604行:<3>[9053.881241][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[06]= 0xe6
    第178605行:<3>[9053.881838][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[07]= 0x4c
    第178606行:<3>[9053.882441][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[08]= 0x3c // BQ25601已终止、BQ25890H 保持终止
    第178607行:<3>[9053.883199][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[09]= 0x00
    第178608行:<3>[9053.883803][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[0A]= 0x83
    第178609行:<3>[9053.884394][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[0b]= 0x11
    第178864行:<12>[9059.428857][T1000688]健康状态:电池 L=97 v=4377 t=29.5 h=2 st=2 c=135000 fc=7500000 cc=15 chg=a  //电池 i2c 读取电流为135mA
    第178978行:<12>[9069.481799][T1000688] healthd:电池 l=97 v=4374 t=29.4 h=2 st=2 c=0 fc=7500000 cc=15 chg=a
    第178992行:<12>[9070.360774][T1100688] healthd:电池 L=97 v=4374 t=29.5 h=2 st=2 c=0 fc=7500000 cc=15 chg=a
    第179045行:<5>[9074.103888][T1000237] charger_stat:4 mm8013_SoC:97 mm8013_current:0
    第179054行:<3>[9074.184937][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[00]= 0x11
    第179055行:<3>[9074.185528][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[01]= 0x01
    第179056行:<3>[9074.186115][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[02]= 0x41
    第179057行:<3>[9074.186923][T1100237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[03]= 0x1a
    第179058行:<3>[9074.187700][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[04]= 0x1E
    第179059行:<3>[9074.188303][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[05]= 0x14
    第179060行:<3>[9074.188893][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[06]= 0x96
    第179061行:<3>[9074.189482][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[07]= 0x8F
    第179062行:<3>[9074.190068][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[08]= 0x03
    第179063行:<3>[9074.190763][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:REG[09]= 0x44
    第179064行:<3>[9074.191356][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0A]= 0x71
    第179065行:<3>[9074.19191919191955][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0b]= 0x7E
    第179066行:<3>[9074.192540][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0c]= 0x00
    第179067行:<3>[9074.193127][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0d]= 0x12
    第179068行:<3>[9074.193712][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0e]= 0x68
    第179069行:<3>[9074.194298][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[0f]= 0x6b
    第179070行:<3>[9074.194900][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[10]= 0x3E
    第179071行:<3>[9074.195492][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[11]= 0xc9
    第179072行:<3>[9074.196077][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[12]= 0x00
    第179073行:<3>[9074.196665][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[13]= 0x11
    第179074行:<3>[9074.197253][T1000237][bq2589x]:bq2589x_dump_regs:reg[14]= 0x1f
    第179075行:<3>[9074.197849][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[00]= 0x68
    第179076行:<3>[9074.198447][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[01]= 0x1a
    第179077行:<3>[9074.199117][T1100237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[02]= 0xa0
    第179078行:<3>[9074.199877][T1100237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[03]= 0x32
    第179079行:<3>[9074.200734][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[04]= 0x90
    第179080行:<3>[9074.201344][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[05]= 0x8F
    第179081行:<3>[9074.201936][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[06]= 0xe6
    第179082行:<3>[9074.202524][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[07]= 0x4c
    第179083行:<3>[9074.203428][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[08]= 0x3c
    第179084行:<3>[9074.204028][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:REG[09]= 0x00
    第179085行:<3>[9074.204619][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[0A]= 0x83
    第179086行:<3>[9074.205209][T1000237][bq2560x]:bq2560x_dump_regs:reg[0b]= 0x11

     提示:

    1、将 BQ25890H 迭代设置为64mA、当电流为600mA 时、主充电器仍可充电

    2.将 BQ25890H 迭代设置为320mA,然后设置 BQ25601迭代禁用(REG04位7设置0),在 BQ25890H 终止后、当电池电压约为4400mV 时、电池 ADC 的电流将如下所示:

       64mA、400mA、135mA、500mA、 10mA 等 可能对上述问题有所帮助

     我期待您的回复。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我仍在浏览您今天发送的新寄存器信息、并且需要更多的时间来浏览所有数据。 我将在明天的工作日结束前再次与您会面。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James,

      非常感谢、期待您的参与。

    BRS、

    Andrew

    [引用 userid="513676" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131838/bq25890h-bq25890h-bq25890h-main-charging-bq25601-auxiliary-charging-query/4204498 #4204498)]我仍在浏览您今天发送的新寄存器信息、并且需要更多的时间来浏览所有数据。 我将在明天工作日结束时再回来。[/QUEST]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我想了解有关器件行为的更多信息。

    1.您能否提供系统充电器部分的原理图? 这将有助于检查任何 潜在的硬件问题。

    2.您能否提供您所看到问题的范围捕获? VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。

    查看寄存器日志后、BQ25601和 BQ25890H 为什么要更改快速充电电流限制和输入电流限制? 您是否在测试期间切换适配器或使用 I2C 输入手动更改?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    [引用 userid="513676" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131838/bq25890h-bq25890h-bq25890h-main-charging-bq25601-auxiliary-charging-query/4205727 #4205727]1. 您能否提供系统充电器部分的原理图? 这将有助于检查任何 潜在的硬件问题。[/quot]

    此问题 的概率为5%。 我n‘t 捕获了任何有用的波形。 我会不断地抓住它。

    [引用 userid="513676" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131838/bq25890h-bq25890h-bq25890h-main-charging-bq25601-auxiliary-charging-query/4205727 #4205727"]2. 您能否提供您所看到问题的范围捕获? VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。[/引述]

    ,我所说、协议规范为10V2A、PD 协议为9V2A、因此 bq25890H 和 bq25601匹配比例为1:1 μ A、并包含输入电流和电流。  

     正如您提到的、用于两个日志的 swtech 适配器、我不这么做。 ,测试仪报告说、其他手机拔出适配器并再次连接此适配器的充电 IC 有时仍会终止。 这次、如果您将 SDP (任何计算机)连接到移动电话、 容量(SoC)将很快显示100%。

    关于使用 i2c 进行手动更改、我还不这么做。 除非有人将工具连接到 i2c 总线、否则手机无法手动执行此操作。

    [引用 userid="513676" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131838/bq25890h-bq25890h-bq25890h-main-charging-bq25601-auxiliary-charging-query/4205727 #4205727"]3. 查看寄存器日志后、为什么 BQ25601和 BQ25890H 的快速充电电流限制和输入电流限制会发生变化? 您是否在测试期间切换适配器或使用 I2C 输入手动更改?

    谢谢

    BRS、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    查询看起来很复杂。 请直接联系我们。 此处认为该主题已关闭。

    非常感谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

       我想等待詹姆斯先生的悔过,然后我们就可以决定了。 或者、请将您的联系信息留给我和 James 先生。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我同意宁。 让我们转到此查询的直接联系人。 我们已联系 Star 进行进一步沟通。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James,

       正如您所说的、也许您可以向我发送有关此问题的邮件。 邮件:zhixueyin@huaqin.com;wangtao5@huaqin.com;

      谢谢

    BRS、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们已经与线程所有者 Star Xu 建立了联系。 如果  您想继续提供支持并提供更多意见、请联系 Star 以请求访问电子邮件通信列表。 为了保持通信井然有序、此 E2E 主题将关闭。

    此致、

    James