This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:更改身份验证密钥的方法

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQKEYPACKAGER, BQKEYPROGRAMMER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133877/bq40z50-r2-method-on-changing-the-authentication-key

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQKEYPACKAGERBQKEYPROGRAMR

大家好、

Pack houses 希望检查修改 bq40z50-R4 IC 上的 SHA-1密钥的方法

在 TRM 中、我们看到了更改身份验证密钥的方法、可以选择  

SHA1_SECURE = 1或0

他们询问、一旦他们更改了密钥、他们是否只需要导出 SREC 映像并将其编程到其他 IC 上?

或者、每个 IC 都需要通过命令序列更改密钥?

以下理解是否正确?

SHA1_SECURE = 0

应能够将 SREC 映像编程到其他 IC、以保持修改后的 SHA-1密钥

 

SHA1_SECURE = 1

应需要发送命令以更改每个 IC 的安全存储器中的 SHA-1密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    让我检查一下、现在我可以确认 SHA1_SECURE = 1意味着使用的是安全的一次性可编程存储器、您必须为此使用 BQKeyPackager 和 BQKeyProgrammer。 我只需要确认非安全措施是否在 SREC 中。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如果不使用 SHA1_SECURE、则基于闪存的 SHA1身份验证将遵循 SREC。

    此致、

    Wyatt Keller