This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050QML-SP:多个 ADC128S102QML 和 DAC121S101WGRQV 的电源

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4050QML-SP, DAC121S101QML-SP, ADC128S102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133391/lm4050qml-sp-power-supply-to-multiple-adc128s102qml-and-dac121s101wgrqv

器件型号:LM4050QML-SP
主题中讨论的其他器件: DAC121S101QML-SPADC128S102

大家好、

LM4050QML 数据表的图14和  DAC121S101WGRQV 的图43 显示、它可用作电源并参考 ADC128S102QML 和 DAC121S101WGRQV。  我们的客户想知道 可以在一个 LM4050-5.0QML 上放置多少个 ADC 或 DAC。  它们的应用中有10个 DAC121S101WGRQV 和3个 ADC128S102WGRQV。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    只要  流经器件的电流高于最小工作电流和低于最大工作电流、LM4050QML-SP 就可用作电源。 对于此器件的5V 版本、此值为74uA 至15mA。

    数据表图下方的公式描述了放置在电源电压和 LM4050QML-SP 之间的电阻器的最小值和最大值。 从工作电流的角度来看 、LM4050QML-SP 可以支持的 DAC 和 ADC 数量 将取决于 以下公式中的变量:  

    R_min =(Vsupply_max−Vout_min)/(IA_min + IR_max)

    R_max =(Vsupply_min−Vout_max)/(IA_max + IR_min)

    其中

    •VOUT_MIN 和 VOUT_max 是 LM4050QML-SP 标称输出电压±温度范围内的输出容差

    •IR_max 是流经 LM4050QML-SP 的最大允许电流(15mA)

    •IR_MIN 是 LM4050QML-SP 为实现适当调节(74uA)所需的最小电流

    •IA_max 是  最大组合 DAC 和 ADC 电源电流

    •IA_MIN 是 DAC 和 ADC 组合的最小电源电流

    只要可以选择 R_min 和 R_max 之间的电阻器、就可以满足 LM4050QML-SP 的工作电流条件。 客户需要将其设计的值插入这些公式中。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否仅计划将 LM4050QML-SP 用作电源、或者是否还想将其用作参考? 如果 DAC 和 ADC 希望将 LM4050QML-SP 用作共享基准、可能还需要考虑其他注意事项。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给 Sarah、

    DAC121S101QML-SP:根据 TI 数据表第1页、DAC121S101QML-SP 的电源电压用作其电压基准。

    ADC128S102QML:正模拟电源引脚。 根据 TI 数据表第4页、该电压也用作基准电压。

    此致、

    F. Dennis Streetman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 这种配置是可以接受的。  

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    有关 ADC128S102的信息。 如前所述、模拟电源是 ADC128S102的基准、因此电源上的任何噪声或移动都将直接反映在 ADC 测量中。 在12位时、这可能不是客户的问题。

     我想知道三个 ADC128S102器件是否 会同时运行。  如果是这种情况、这可能会遇到问题。 器件的电流消耗将在转换期间经历瞬变、此瞬变可能会跳至毫安范围。  因此、如果3个器  件同时进行转换、则可能需要超过15mA 的电流、这是 LM4050QML-SP 的最大电流。 如果是这种情况、我建议在 ADC 积极完成转换时错开。  

    除此之外、就 ADC128S102而言、这看起来很好

    此致

    Cynthia