主题中讨论的其他器件: DAC121S101QML-SP、 ADC128S102
大家好、
LM4050QML 数据表的图14和 DAC121S101WGRQV 的图43 显示、它可用作电源并参考 ADC128S102QML 和 DAC121S101WGRQV。 我们的客户想知道 可以在一个 LM4050-5.0QML 上放置多少个 ADC 或 DAC。 它们的应用中有10个 DAC121S101WGRQV 和3个 ADC128S102WGRQV。
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
LM4050QML 数据表的图14和 DAC121S101WGRQV 的图43 显示、它可用作电源并参考 ADC128S102QML 和 DAC121S101WGRQV。 我们的客户想知道 可以在一个 LM4050-5.0QML 上放置多少个 ADC 或 DAC。 它们的应用中有10个 DAC121S101WGRQV 和3个 ADC128S102WGRQV。
此致、
Danilo
您好 Danilo、
只要 流经器件的电流高于最小工作电流和低于最大工作电流、LM4050QML-SP 就可用作电源。 对于此器件的5V 版本、此值为74uA 至15mA。
数据表图下方的公式描述了放置在电源电压和 LM4050QML-SP 之间的电阻器的最小值和最大值。 从工作电流的角度来看 、LM4050QML-SP 可以支持的 DAC 和 ADC 数量 将取决于 以下公式中的变量:
R_min =(Vsupply_max−Vout_min)/(IA_min + IR_max)
R_max =(Vsupply_min−Vout_max)/(IA_max + IR_min)
其中
•VOUT_MIN 和 VOUT_max 是 LM4050QML-SP 标称输出电压±温度范围内的输出容差
•IR_max 是流经 LM4050QML-SP 的最大允许电流(15mA)
•IR_MIN 是 LM4050QML-SP 为实现适当调节(74uA)所需的最小电流
•IA_max 是 最大组合 DAC 和 ADC 电源电流
•IA_MIN 是 DAC 和 ADC 组合的最小电源电流
只要可以选择 R_min 和 R_max 之间的电阻器、就可以满足 LM4050QML-SP 的工作电流条件。 客户需要将其设计的值插入这些公式中。
谢谢、
Sarah
大家好、团队、
有关 ADC128S102的信息。 如前所述、模拟电源是 ADC128S102的基准、因此电源上的任何噪声或移动都将直接反映在 ADC 测量中。 在12位时、这可能不是客户的问题。
我想知道三个 ADC128S102器件是否 会同时运行。 如果是这种情况、这可能会遇到问题。 器件的电流消耗将在转换期间经历瞬变、此瞬变可能会跳至毫安范围。 因此、如果3个器 件同时进行转换、则可能需要超过15mA 的电流、这是 LM4050QML-SP 的最大电流。 如果是这种情况、我建议在 ADC 积极完成转换时错开。
除此之外、就 ADC128S102而言、这看起来很好
此致
Cynthia