This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:器件进入运输模式、当 VBAT 2.6V -2.7V 时、插入适配器、器件可#39;t CHARGE。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134035/bq25890h-device-enter-the-ship-mode-when-vbat-2-6v--2-7v-plug-in-the-adapter-device-can-t-charge

器件型号:BQ25890H

大家好、

现在、我在 BQ25890H 遇到了一个问题、需要您的帮助。 所有测试均已拆下 PCM 和从充电器。

问题背景:

Scene1:首先提供 VBAT 电压(约3.9V)来启动手机、 并设置  BATFET_DIS 位以使器件进入运输模式。 然后关闭手机、当 VBAT 2.6V -2.7V 时、插入适配器、器件无法充电- Ibat≈0和 VSYS 抖动;最奇怪的是 BC1.2检测失败、如下所示。  此外、如果 VBAT>2.7V 或 VBAT<2.6V、器件可以充电。

Scene2:提供 VBAT 电压(约3.9V)来启动电话、清除 BATFET_DIS 位寄存 器以使器件退出运输模式。 然后关闭手机、当 VBAT 2.6V -2.7V 时 、插入适配器、 器件可以充电。   BC1.2检测成功两次、但其他时间出现故障、如下所示。

bq2589x_dump_regs:[0x00、0x40][0x01、0x01][0x02、0xd0][0x03、0x08][0x04、0x0e][0x05、0x32][0x06、0x96][0x07、0x0d][0x08、0x03][0x9、0x04、0x000][0x000][0x000][0x000]、0x0001[0x000]、0x000[0x48]、0x000[0x000][0x0001][0x000][0x000]、0x00010,042]、0x000[0x000[0x000]、0x000[0x48]、0x000[0x000[0x00010,042]、0x000[0x48]、0x000[0x000[0x48]、0x000[0x000[0x00010,013]、0x000]、0x48]、

在这个问题中、最让我感到困惑的是为什么运输模式会影响充电? 以及插入适配器 BC1.2检测失败的原因。(我已检查适配器是否正常)

在哪种情况下、BC1.2检测将失败?  您对此问题有什么意见吗? 期待您的回复!

谢谢

此致

刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    查看您发送的寄存器读数后、我看到自动检测 被禁用(REG02[0]= 0b) 、充电也被禁用(REG03[4]= 0b)

    当您使用低电池电压(VBAT 为2.6V - 2.7V)进行测试并插入适配器时、是否启用了自动检测和充电功能?

    我还看到器件显示"无输入"。   

    此致、

    James