This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2734:将问题从 Webench 导出到 Cadence OrCAD

Guru**** 2557010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051845/lm2734-exporting-issues-from-webench-to-cadence-orcad

器件型号:LM2734

各位专家:

你好。

客户已使用 Webench 准备了设计、但无法在 Cadence Orcad 文件中导出。 每当他执行此操作并下载空白原理图和空白 PCB 板时。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=2EA5A52033CB02BC

附加文件。 如果您要打开这些板级配置文件、其中有两个重要文件:DRA 和 BRD、但两者都显示为空白。

希望您能在这方面为我们提供帮助。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

附加:
e2e.ti.com/.../6082.WBDesign133_5F00_CadenceOrCAD.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie A、

    是的、我尝试了并得到了相同的结果。 我将联系 Webench 工程师进行检查。 当我从 Webench 团队处获得任何信息时、您将会知道。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、

    感谢您的回答。

    期待着它的解决方案。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie A

    Nancy 在收到信息后会向您提供反馈。 感谢您的耐心等待。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 您好,

    谢谢。 注意到的问题。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie A、

    这是在大多数器件上观察到的一个通用问题。 我们的 Webench 团队非常重视这一问题。 我将跟进这些问题、并在找到解决方案后告知您。

    感谢您的耐心等待。

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、

    感谢您告知我们。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此进行了任何更新?

    谢谢!

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我看到 Nancy 本周已不在办公室。 我可以将此主题移至 WEBENCH 团队、以便他们可以查看并直接回答。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    这是在大多数器件上观察到的一个通用问题。

    请注意、我们正在以高优先级进行研究、但由于解决方案很复杂、尚未提出解决方案。

    解决后、我们将通知您。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    感谢您的回答。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    这个问题似乎很棘手。 我们仍然无法找到其背后的确切原因。 我们的专家正在进行这方面的工作。  我们期望 找到解决方案会有延迟。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Praveen 进行此更新。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    新年快乐!

    在此处发布、让您知道我们仍希望收到更新。

    谢谢!

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    新年快乐!  

    我们仍在努力寻找解决这一问题的可能办法。 我们将在解决问题后通知您。请注意、这可能需要比预期更长的时间。 感谢您的耐心等待。  

    谢谢、此致、  

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    你好。 希望跟进此请求。

    有更新吗?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的耐心等待。 团队仍在进行这方面的工作。 我们将在解决问题后通知您。

    谢谢、此致、
    Praveen