This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:询问 LM5176设计建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050884/lm5176-asking-for-the-lm5176-design-suggestion

器件型号:LM5176

您好、先生、

 

我的客户希望设计 LM5176

您是否会查看高低侧 VDS 波形以查看任何短路风险?

感谢您的帮助!

 

CH1:高侧 Vgs

通道2:输入电压

CH4:低侧 Vgs

这是波形和 MOS 规格

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    如果波形是真实的、则 LDRV 导通期间可能会发生击穿事件。  LM51765的波形还清楚地显示出大约35ns 的死区时间、但电路可能会由于 PCB 上的寄生电感而引起一些栅极振铃。 这会导致 数学布线跳升、主要超过高侧 FET 的栅极阈值电压。  

    但是、我担心波形可能会受到探测的影响、并且不现实。  在您当前的图片中、恐怕您只获得了 VG、而不是低侧 FET 的 Vgs。  请注意、低侧 FET 的源极有感应电阻器、您需要排除其影响。   

    请通过将 C1和 C3探针的接地导线扭转在一起来重新测试、并使用两个其他探针  通过扭转两个接地导线来测试低侧栅极和源极、并像对高侧 FET Vgs 那样进行数学计算。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的反馈。

    请查看以下波形并提供您的意见吗?

    I=Imax

    如果图像在 E2E 上压缩、请在此处再次上传原始图像。

    e2e.ti.com/.../6131.Waveform.zip

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    什么是 VPR6?  R6是电流感应电阻器吗?

    总之、最后两个波形非常好。  前两个波形显示了低侧 FET 导通后的感应高侧电压(HVgs)。  您还可以看到低侧 Vgs 上的振铃。  由于感应 LVgs 接近2V、因此可能存在击穿风险。  您可以考虑插入一个小型栅极电阻器(建议不要大于5欧姆)、并查看是否可以降低感应 HVgs。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我将与客户核实。  

    有两个问题。

    1.正常情况下加电期间是否存在浪涌电流?

    2.在 IC 电压应力测试实验中、SW、HDRV、LDRV、BOOT、

    BOOT 关于 SW 和 BIAS、是否有比7.1绝对最大额定值更详细的引脚 MAX 和 MIN 电压测试规格?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    启动期间可能会出现浪涌电流、从而为输出电容器组充电、这并不奇怪。  绿色迹线是信号还是两幅示波器图中的不同信号?

    关于额定值、您参考的 EC 表列出了每个引脚的绝对最大额定电压、如图所示、并且保证了额定值。  

    您能否分享您的原理图进行回顾?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请参阅此处的 scheamtic 和文件。

    打击器测量电感器 PL1上的电流(15uH)。

    https://txn.box.com/s/l8o9fo7sjlohhovjxgf8fxwhlk706jq5

    以下是压力故障项目、您是否会查看并提供您的意见? 感谢您的帮助!

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    这些文件受密码保护。 可以给我发送电子邮件吗?   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    LM5176可在客户应用中以更高的输入电压和输出电压运行。

    所有引脚的最小电压为-0.3V。

    SW1和 SW2引脚是否存在任何瞬态最小值?

    或者、对于故障项目、是否有任何方法可以进行调整以符合规格? 感谢您的帮助!

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我们只指定和描述具有瞬态额定值的 SW 引脚。  其他引脚在正常使用时通常不会看到负脉冲、我们没有数据可分享其他引脚的瞬态最小额定值。  

    我明天将回顾这些文件。

    谢谢

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我查看了受密码保护的文件。 有许多项目显示失败、但有些项目无法解释。  例如、当 VCC 最大为7.636V 时、如何获得 PGOOD = 8.72V?  根据原理图、PGOOD 是由 VCC 通过100k 电阻器拉取的开漏引脚。 这似乎是一个测试方法问题。

    关于浪涌、测试是否是针对重复输入电源应用进行的?  恐怕回收速度太快、无法让 SS 电容器(100N)在下一次上电之前完全放电。 您可以与客户核实一下吗?   

    驱动程序 显然已损坏。 我从原理图中看不到很多线索。  这可能与布局问题相关、因为布局不当可能会导致 SW 负脉冲过大、从而导致启动电容器过充、或由于 PCB 杂散电感和启动电容器的谐振而导致启动电容器上出现振铃。  

    我建议客户查看以下讨论4开关降压/升压电路布局优化的博客系列。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-1-identifying-the-critical-parts-for-layout

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-2-optimizing-hot-loops-in-the-power-stage

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-3-separating-differential-sense-lines-from-power-planes

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-4-routing-gate-drive-and-return-paths

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    在过去27天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    客户测量 SW2波形。  

    客户是否应将范围设置为1G 或20MHz 分辨率? 瞬态非常不同。

    请参阅此处的波形和设置。 客户使用了最短接地长度。

    1G 设置

    20m 设置

    羡慕设置

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    新年快乐!  很抱歉由于假期而耽误你的时间。  该规范是指通过 PGND 引脚供电的 SW 引脚。   从图中可以看到、探头接地引线不在 PGND 引脚上、它还通过绿色导线形成天线。  建议 在 PGND 引脚上焊接黑色导线、并扭转黑色和绿色导线以最大限度地减少探针的错误测量。  我会首先使用1G 带宽来查看该规格是否满足: -5V、持续20ns。  您可以使用较小的时间标度来查看 SW 负脉冲的更多详细信息。

    谢谢、

    Youhao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    由于某些机密信息、我将在客户邮件中给您回电。 感谢您的帮助!

    BR、

    SHH