This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:PFM 模式中的纹波电压

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055810/tps61236p-ripple-voltage-in-pfm-mode

器件型号:TPS61236P
主题中讨论的其他器件:TPS61022

大家好、

我对 TPS61236/TPS61235/TPS61022的 PFM 模式有疑问。

我想知道如何计算 PFM 模式下这些器件的纹波电压。
是否有任何材料可用作计算参考? 请告诉我计算方法。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    让我检查一下内部详细信息、并在稍后向您提供反馈。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢您联系我们。
    我正在等待您的回复。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    感谢您的耐心等待。 我仍在使用设计检查指定的规格。 希望明天给您反馈。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 请查看以下 PFM 机制的简化图。

    当 TPS61022检测到电感器谷值电流降至指定水平时。 其内部 EA 被钳位。 然后 FB 斜升至 PFM 基准、即606mV。 在比较器延迟后、内部比较器将关闭两个 FET。 延迟以微秒为单位。

    根据机制、在 IC 中未指定纹波设计。 它主要取决于内部比较器延迟、以及每个周期可提供多少能量转换器输出和输出电容。 延迟以微秒(~几 us)为单位、每个周期的能量可计算为 0.5*(VIN*TON)^2/L

    通常、我们将其设为大约30mV-50mV、但在典型应用中。 我们可以控制并承诺每个 IC 都是 PFM 中 FB 电压的谷点。 为了降低纹波、有效的方法是增加输出电容。 另一种方法是增加电感器电感。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao-San、

    非常感谢您的回答。
    我还有其他问题。

    在 PFM 模式和 PWM 模式之间切换的阈值电压是多少?
    或者将通过什么方法来切换它?

    当负载电流、负载容量和电感值是固定的时、请告诉我0.5 *(VIN * ton)^ 2 / L 的更详细的公式

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    在两种模式之间切换时没有指定的阈值电压。 我们只有经过验证的典型阈值负载电流可用于在不同模式之间切换。 请参阅 TPS61022数据表中的如下图表。 如您所见、输出电流阈值取决于输入电压(也包括此处使用的电感器)。 典型阈值大约为200mA 至500mA。 决定模式开关的因素是电感值、输入电压/输出电压和负载电流。 另请注意、温度将对阈值产生影响。

    我在 OOO 工作、从周末到下周周二。 下周我可以更详细地介绍这些内容。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao-San、

    非常感谢您的回答。


    阈值(200-500mA)是否为实际输出负载电流?
    您知道用于切换模式的纹波电流的阈值吗?

    客户在以下条件下计算了 PFM 模式下的上升纹波:
    此计算是否正确?

    条件:
     输入电压:3V
     输出电压:5.1V
     延迟:10us (最差预期值)
     频率:1MHz
     COUT:150uF
     L:1uH

    计算:
      TON=(1-Vin/Vout)*(1/f)=(1-3V/5.1V)*(1/1MHz)=412ns
    1周期能量= 0.5*(Vin*Ton)^2/L=0.5*(3*412ns)^2/(1uH)=764nJ
    10周期能量=764nJ*10=7.64uJ
    ΔV =(7.64uJ/(0.5*150uF))^0.5=315mV

    我期待您提供更多详细信息。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    请看下面我的答复。

    阈值(200-500mA)是否为实际输出负载电流?

    [WW]是的、它是在数据表中的典型应用下进行测试的。

    您知道用于切换模式的纹波电流的阈值吗?

    [WW]对于 TPS61022、电感器谷值电流为~170mA;在不同的温度下、电感器谷值电流会发生变化。

    客户在以下条件下计算了 PFM 模式下的上升纹波:
    此计算是否正确?

    [WW]我会说延迟时间未指定。 纹波也会受到 PFM 中的负载和损耗的影响。 请参阅以下电感器电流图。 如您所见、在 PFM 中、电感器的能量将100%传递到负载+损耗。

    在 TON 期间,内置电感器的能量为0.5*L*I^2。 电感器电流为 VIN*TON/L、因此产生和将要提供的能量为0.5*(VIN*TON)^2/L

    但是、请注意、提供的能量不是100%用于为输出电容器充电。 损耗和负载将消耗能量。 因此纹波将小于该值PFM 模式下 TPS61022的典型纹波在仿真中约为10mV-30mV。  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    非常感谢您的回答。我理解您的回答。

    ・PFM 纹波不能通过桌面计算进行计算。 这种感觉是否正确?
    是否有方法计算 PFM 频率?
    ・您在仿真中使用哪种计算公式?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    ・PFM 纹波不能通过桌面计算进行计算。 这种感觉是否正确?

    [ww]由于内部比较器的延迟时间未定义、因此很难获得精确的计算;从定性上讲、增加输出电容、减少单 脉冲中的能量0.5*(VIN*ton)^2/L 有助于减少 PFM 纹波;

    是否有方法计算 PFM 频率?

    [WW]我建议客户在其电路板上进行基准测试;

    您在仿真中使用哪种类型的计算公式?

    [WW]这是一种内部仿真、同时具有内部规格和典型外部规格。 未使用计算公式。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    很抱歉耽误你的回答。
    感谢您的大力支持。

    我还有其他问题。
    客户希望了解延迟时间的最坏值。
    我知道答案很难回答、但您能告诉我吗?

    静态电流是否处于 PFM 模式? 还是处于 PWM 模式?


    此外、请告诉我在 PWM 模式下静态电流小于或等于50uA 的产品。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    我检查了设计。 更糟糕的延迟时间情况是未定义的、我恐怕很难对其进行量化。

    如何在高温/低温和正常温度下使用 TPS61022的原理图测试其 PFM 纹波、并据此为其提供一个值?  

    如果他们同时需要低 IQ 和低纹波、一种解决方案是在轻负载时关闭 TPS61022。 并在重负载下打开 TPS61022。 如果您可以分享更多背景信息、那么我可能会向客户推荐。 怎么样?

    它是 IC 本身的静态电流。 它与 PFM 或 PWM 无关。 请参阅以下应用报告、了解 IQ 的定义:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IQ-_2D00_-What-it-is_2C00_-what-it-isn_1920_t_2C00_-and-how-to-use-it.pdf

    许多转换器的 Iq 低于50uA。 请指定其输入电压范围、输出电压和输出电流、我可以为其推荐一个。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao-San、

    我始终感谢你的支持。

    为什么最坏的延迟情况未定义?
    此外、请告诉我们背景。

    描述了客户的规格条件。

    输入电压:3V
    输出电压:5.1V
    Iout=0.1A (轻负载)/3A (重负载)


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    TPS61022绝对是适合您的条件的理想选择。  

    我认为我们走了错误的方向。 毕竟、客户关心的是最坏情况下的输出电压纹波、对吧?

    较差的延迟时间未定义、因为内部比较器具有难以仿真的寄生效应。  

    为了使 PFM 中的纹波满足客户的应用需求、已在临界情况下进行仿真、以使我们建议的输出电容(10uF 和1uH)下的典型纹波为30mV、最坏情况为50mV。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao-San、

    很抱歉耽误你的回答。

    我们将在收到内容后反馈给客户。
    非常感谢您的支持。

    此致、
    石田山