This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055386/bq40z50-r1-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50

大家好、

客户想知道 BQ40Z50-R1气体收集中的平均 P 上次运行、增量电压、温度 A、温度 k、最大平均 I 上次运行、最大平均 P 上次运行的目的是什么。

当批量 BMS 写入 SREC 文件时、有几个遗漏的写入仍保留在芯片默认值。 这会产生什么影响、是否会导致电力计算不准确?

SREC 文件配置如下:

芯片的默认值如下:

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

     监测计会更新所有"上次运行"参数、并跟踪上次放电的电流/功率。

    我认为没有遗漏过的写操作。 我建议您在写入后回读以进行验证。 然后、电量监测计将在放电后更新这些值。 您可以对此进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持!

    [引用 userid="4931" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055386/bq40z50-r1-bq40z50-r1/3904798 #3904798"]我建议您在写入后回读以进行验证。 然后、电量监测计将在放电后更新这些值。 您可以对此进行验证。

    写入后、客户点击"Read"、发现这些写入没有完成。  生产时使用的 srec 文件从金样导出、并通过电池获取。 客户想知道这些项目是否真的没有写出来、有什么不良影响? 它是否会导致计算量不准确?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    这些值是可写的。 您可以通过"Data Memory"选项卡检查 bqStudio 的使用情况、并尝试写入每个值并读回它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 客户想澄清 、如果这些值不是在批量生产中写入的、会产生什么影响? 它是否会导致电流计算不准确? 因为量产中使用的 srec 文件是电池学习文件。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有关上述问题的任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    第一个周期和低温运行在前几个周期中可能具有更大的误差。

    如果不是批量生产、bq40z50将随着时间的推移学习这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心!

    批量生产的 BMS 通常不会在后续使用期间执行与黄金样本类似的电池学习。 如果在量产时未写入这些值、并且 BQ40Z50在后续使用中学习到这些值、那么在没有比较规格的情况下学习后 BQ 是否无法显示电池电量? 这些值有什么作用?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    上次运行最大电流用于确定电池是否有足够的容量在不将电压降至最低系统电压以下的情况下为系统供电。 如果电池电量大于50%,并且首次使用电池时出现最大负载,则不会出现问题,因为该值将会更新。

    即使这些值未写入量产数据、监测计也会报告 RSOC。 精度可能比写入正确值略差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢!

    [引用 userid="4931" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055386/bq40z50-r1-bq40z50-r1/3913782 #3913782"]准确性可能比写入正确的值略差。

    正如您提到的、为什么精度会比正确的值为 wirtten 略差一些?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    由于监测计不知道实际电流、因此可能会使用不同的电流值运行仿真。 这可能会导致轻微错误。 监测计将学习平均电流并在该电流之后自行校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的问题已得到解答、请单击"已解决"按钮关闭此主题。