This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:Aou 问题

Guru**** 2554370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057217/tps2546-aou-issue

器件型号:TPS2546

我们发现 USB aou 行为正确、但测量中无法充电。   

问题1:在禁用 Aou 时、按下电源按钮从 S4/S5恢复后、在 SUT 进入 Lenovo 徽标 UI 之前、iPhone 无法充电。 (法国:100%)

Aou 禁用 S5->S0、USB-A 插件
按 pwrbtn clt1、2至高电平、但不充电。
在您看到 Lenovo 徽标之前不收取任何费用
Q1 picture

问题2:电话充电状态为“Discharge (放电)”->“Charge (充电)”->“Discharge (放电)”,然后在启用“Always On USB (始终打开 USB)”之后,SUT 低于 S4/S5时变为“Charge (充电) (法国:100%)

电池模式充电器启用了 Android 手机的 S0->S5 USB-A 插件
 当屏幕关闭时、开始放电->充电->放电 ->充电
然后风扇停止、clt1变为低电平。
Q2picture


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能帮您检查一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    我正在尝试了解您的系统设置。

    对于案例1、您正在切换 CTRL1、但我需要知道其他配置引脚的状态、以了解应该发生的情况。

    对于案例2 、我需要相同的信息。  充电到放电到充电之间的切换会随时发生内部电流限制更改、因此这种情况不会抑制、但我想在测试开始时说明确切的配置以及发生的任何更改。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    在这些波形中、端口1、2和3分别为 CTRL1、2和3。
    情况2:在整个过程中、只有 CTRL1变为低电平。 手机开始放电 ->充电->放电 ->充电 、然后 ctrl1变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否添加一个示波器捕获来捕获 CTRL1信号以及 DP 和 VBUS、以便我可以看到时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    VBUS= 5V_USB1_S5

    案例1:
    案例1还包括充电->放电 ->充电



    案例2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供示波器捕获。  我将在明天进行回顾并给出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2次放电的示波器捕获显示了 CTL1的变化、这会导致放电、随后是连接。  它看起来像是发生了 BC1.2一次侧和二次侧检测、并进行了第二次断开连接以设置最终电流限制。  我认为这是正确的行为。

    在一次放电的示波器捕获中、2546下游的器件似乎成功枚举了总线、因此器件是因为具有 CDP、因此未尝试进一步通信。

    此致、

    卡盘