This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3996:具有相同引脚的 LP3996替代器件

Guru**** 2527290 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3996, LP5996

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057094/lp3996-alternate-part-to-lp3996-with-the-same-pinout

器件型号:LP3996
主题中讨论的其他器件: LP5996

尊敬的先生:

我使用的是双路线性稳压器 LP3996。
我面临 LP3996故障。
输入为5V、输出也是两个通道中的5VDC。
CAB 您让我知道故障原因吗?

还请求您建议具有相同引脚分配和电流能力的 LP3996替代器件。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    我们唯一喜欢的 P2P 部件是 LP5996、但它没有 POR 输出。  

    损坏的最常见原因是绝对最大值违规或当 Vout>Vin+0.3V 时的反向电流。 因此、我建议在每个引脚上使用示波器进行尖峰检查、并确保不存在此类问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、我还需要(POR)为复位选项加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    遗憾的是、我们没有任何其他器件具有相同的引脚分配和 POR 功能。  

    对于损坏的部件、最常见的损坏来源是超出部件额定值的 ABS Max 违规和 ESD。 消除这些问题应消除故障、因为每个器件都是在从 TI 发货之前进行测试的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
    您能为该 IC 推荐 TVS 二极管还是保护电路
    输入和输出端的 LP3996SD/X-33333/NOPB?
    我已经在无负载的情况下进行了测试、多次开启后、它会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、  

    在这些测试期间、电压是什么样的? 我们不会指定客户应使用的元件、但通常如果您选择的保护元件将电压保持在绝对最大值范围内、则不会出现任何问题。  

    根据您看到的电压偏移类型、您需要哪种保护拓扑。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有时、我们将获得3.3V 直流电、有时甚至是5V 直流电。
    我们将持续在 POR 上获得低电平高电平信号。
    您能否提出建议、如何解决此问题?

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、  

    如前所述、您需要查看示波器截图以确定如何损坏 LDO。 如果没有示波器截图、您将猜测、如果没有测试数据、我将无法提供任何进一步的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找随附的输入电压和2通道输出电压示波器波形。

    请注意
    1.我没有注意到输入端有任何峰值电压。
    2.输出连接到两个通道中的220E 负载。

    请查找随附的原理图以供参考。

    请指导我如何解决此问题?
    非常感谢您最早的回复。


    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    这显示了直流条件、启动、关断和负载瞬态如何? 所有这些条件都需要进行评估、因为在这些情况 下、系统中的大多数问题都会导致尖峰或超过绝对最大值或导致反向电流(Vout>Vin+0.3V)。  

    当您说输出连接到220E 负载时、这是什么? 是电子负载还是连接 GND 的220 Ω 电阻器?  

    如果是电子负载、则确保 e-load 不会将输出电压拉为负值至关重要、而 e-load 会在任何输出电压下拉一定量的电流。 因此、如果负载在 LDO 导通之前或关断之后导通、则很容易损坏 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR、粉色波形是在上图所附的 POR 上测量的、可能是由于内部 FET 导通。
    它持续保持低电平。
    但我观察到内部 MOSFET 有时会关断、此时我们将获得3.3V 直流的适当输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我在馈入输入电压:5 VDC 后获得5V 直流输出。
    如果我馈入3.3V 直流输入、它是否起作用?
    如果我在输出端获得相同的3.3V 直流电。 但我需要 POR 应该能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图上列出的器件的 Vout1和 Vout2均设置为3.3V、因此输入电压应高于3.3V、以使 LDO 不受压降的影响。 该器件的工作输入电压>2V、但如果 LDO 处于压降状态、则不符合 EC 表规格。  

    但是、您提到过、如果输入5V 直流电压且输出电压(Vout1和 Vout2)为5V、则表明您可能损坏了 LDO、需要用新器件替换它、并且需要保护它免受损坏(绝对最大违规行为、 反向电流或 PCB 组装期间的 ESD 事件是最常见的损坏源)。  

    由于 LDO 似乎已损坏、因此无法知道 POR 电路是否仍然完好。 损坏的设备上通常会出现间歇性行为。