This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:TPS40057

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40057, LM25145, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057565/tps40057-tps40057

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件: LM25145LM61460

大家好、我使用 TPS40057降压转换器在输入电源为24V 的情况下提供5V-5A 的电流。 但是、在不同的电路上、我将测试3V 至5.5V 之间的输出电压范围。

对于无源组件的值、我参考了本地市场上现成的电路、该电路提供5V-5A 的适当输出电压。

我要连接电路原理图。

请就所面临的问题提供一些指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samrudha、

    检查从 COMP 到 FB 的 C237、因为6.8nF 看起来非常高(这应在 FSW/2处设置一个高频极点)。 通常、通过了解220uF 输出电解电容器的 ESR 的仿真来检查稳定性。

    LM25145是我们推荐用于此类应用的控制器。 此外、您还可以考虑使用 LM61460 36V/6A 转换器来实现更易于设计且尺寸更小的解决方案。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我能够在其中一个电路上获得5V-5A 输出。 但是、它仅为5个电路中的1个。

    其他4个仍提供相同的输出电压3.8V 至4.1V。

    在进一步检查时、我发现输出电压会连续导通和关断。 下面是附加的波形。

    MOSFET 的栅极引脚也会连续导通和关断。 下面是其波形的附加图像。

    我不使用其他 IC 的原因是它们目前不可用、建议的供货日期为2022年。

    请建议进一步修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samrudha、

    栅极引脚在所需的开关频率下按预期进行开关(在上图中看起来是~300kHz)。

    请通过获取负载瞬态(例如2.5A 至5A)来检查良好电路板的稳定性。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、
    关于 TPS40057讨论、在查看数据表后、我注意到上面共享原理图中提到的电容器 C262、C263和电阻器 R257未在数据表中实现。
    在移除这些组件并调整 R259和 R260的值后、我获得了5V 输出电压。
    但是、下面提到的应用手册中的原理图(第5页)使用了这些电容器和电阻器(C12、R10、C13)。

    www.ti.com/.../sluu190.pdf

    请阐明在电感器前后使用这些电阻器和电容器的重要性、以及我是否应该将它们保留在我的电路中或在不使用它们的情况下继续使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samrudha、

    R257和 C262 (4.7 μ F 和2.2nF)是 Ω 器网络、用于限制 SW 电压的 dv/dt 和过冲。 2.2nF 的值非常高、会导致高阻尼电阻器损耗。 根据 SW 电压过冲、可能不需要该缓冲器(这在很大程度上取决于布局和元件放置、尤其是在使输入电容靠近 IC 方面)。

    10uF 时的 C263看起来像一个输出电容器。 它不应从 VOUT 变为 FB。

    此致、

    Tim