This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:振荡波形

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050967/ucc2897a-oscillating-waveform

器件型号:UCC2897A

感谢您的支持。

我们的客户正在使用 UCC2897A。

它们会在老化测试后找到振荡波形。 请检查以下内容并附上。

发生事件:已确认配备 UCC2897APWR 的电源 PKG 由于老化期间的抖动而处于振荡状态。 此事件发生在器件中安装电源大约3小时后、为了在事件发生后立即进行隔离调查、已确认仅在电源 PKG 上无负载启动后会发生抖动。
他们测试了11个电源。 发生在其中一个事件中。 此外、在一个电源 PKG 中安装了三个 UCC2897APWR、这种情况发生在其中一个电源 UCC2897APWR 中。

调查状态
<1>
研究老化以重现此现象、检查内部波形、检查电容器在已安装状态下的特性等 (此时、更换电源 PKG 中的部件、
发生的事件的 PKG 状态在没有焊接等的情况下得以保持。)

<2>
仅启动电源 PKG 后、抖动会在几分钟内发生、振荡器处于振荡状态。 振荡间歇性发生、并且运行重复振荡和正常运行。 此外、无论负载和输入电压如何、都会发生该情况。

<3>
在<1>中、更换了部件(电容器、电阻器)、但未确定原因。 发生的事件保持不变。

<4>
更换 UCC2897APWR 后、不再发生此事件。

<5>
当发生此事件的 UCC2897APWR 被安装在另一个电源 PKG 上时
类似地、发生了抖动和振荡。

所附为事件发生时的波形和正常运行时的波形。

e2e.ti.com/.../6354.waveform1.xlsx

由于发生抖动、开关频率和占空比发生变化、尤其是整流器 FET 的 VDS 变化显著。 出现了一种现象、即在几秒钟内重复正常运行和振荡运行。

如果您在检查附件后能给我们一些建议、我们将不胜感激。

此致、

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    您能否帮助回答一些问题:

    1.可疑 UCC2897A 的生产日期代码是什么?

    2.这是新部件吗? 该器件在抖动发生前工作多长时间?

    3、输入电压、输出电压是多少?

    4.是否在空载时发生?

    5.温度是否影响抖动?

    谢谢、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑

    感谢您的支持。

    标记信息如下。

    U13K

    AENR

    2.新零件是。 该部件在检测到这种现象之前的4到5小时内工作。

    输入电压:48V 输出电压:12.8V  

    4.是的  

    5.最初,它仅在高温下复制,但现在在室温下复制。

    我们将通过私人按摩向您发送电路信息(仅主要电路)。

    请检查电路信息。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    由于新器件会出现这种情况、我认为这不是老化问题。 它可能与噪声有关、这可能会使振荡器抖动。   

    您能否在功率级未运行的情况下测试器件、并检查您是否可以指责此问题?

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑

    感谢您的支持。

    我通过私人按摩向您发送了电路信息(仅主要电路)。

    请检查电路信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉-圣、

    我没有收到您的私人消息。 您可以通过 s-xu@ti.com 向我发送电子邮件 。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑

    感谢您的支持。

    我向您的电子邮件地址发送了电路信息(仅主要电路)。

    请检查电路信息。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉-圣、

    我得到了原理图。 从原理图中、很难指出与噪声相关的问题。 您有 UCC2897A EVM 板吗? 缩小问题范围的一种快速方法是在参考板上测试可疑器件。  

    顺便说一下、您是否有电路板布局?

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉-圣、

    我想环路可能不稳定? 您能否验证环路是否稳定?

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑

    感谢您的支持。

    他们  下周将获得 UCC2897A EVM 板。

    之后  、他们将检查以测试参考板上的可疑器件

    如果您对其原理图有任何其他意见、请告知我们。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉-圣、

    感谢您的更新。 请告诉我 EVM 的测试结果是什么。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑

    感谢您的支持。

    我们获得  了有关 EVM 的测试结果。

    当客户的故障器件位于 UCC2897A EVM 上时、确认发生了抖动。
    发生抖动时、请检查所连接的开关 FET (J3端子)的波形。

    如果您从 结果中对故障原因进行了评论,请告知我们。

    e2e.ti.com/.../7144.waveform.xlsx

    1.随附文档中的测量条件
    ℃48V、输出电流0A 25 μ A

    2.发生状态
    -有时、抖动会在室温下开启后立即发生、有时抖动会在几个小时或更长时间内保持稳定。 发生时间从几秒到几分钟不等。
     当输入从40V 更改为57V 时、即使负载更改为0A 或3A、也会发生抖动。
    没有变化(抖动持续)。
     当温度升高(25C -> 35C -> 45C、  35C、45C、各1小时)时、发生频率往往会增加。
    当温度降低时(25C -> 15C -> 0C、  15C、0C、每小时1小时)不会发生这种情况。

     

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kura-San、

    有多少设备存在此问题?

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑

    只有一个设备出现此问题。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    我想此器件可能会受到 ESD 的损害。 如果您可以联系地区 CQE 并将设备发送给他们、他们可以安排 FA。

    此致、
    肖恩