感谢您的支持。
我们的客户正在使用 UCC2897A。
它们会在老化测试后找到振荡波形。 请检查以下内容并附上。
发生事件:已确认配备 UCC2897APWR 的电源 PKG 由于老化期间的抖动而处于振荡状态。 此事件发生在器件中安装电源大约3小时后、为了在事件发生后立即进行隔离调查、已确认仅在电源 PKG 上无负载启动后会发生抖动。
他们测试了11个电源。 发生在其中一个事件中。 此外、在一个电源 PKG 中安装了三个 UCC2897APWR、这种情况发生在其中一个电源 UCC2897APWR 中。
。
调查状态
<1>
研究老化以重现此现象、检查内部波形、检查电容器在已安装状态下的特性等 (此时、更换电源 PKG 中的部件、
发生的事件的 PKG 状态在没有焊接等的情况下得以保持。)
<2>
仅启动电源 PKG 后、抖动会在几分钟内发生、振荡器处于振荡状态。 振荡间歇性发生、并且运行重复振荡和正常运行。 此外、无论负载和输入电压如何、都会发生该情况。
<3>
在<1>中、更换了部件(电容器、电阻器)、但未确定原因。 发生的事件保持不变。
<4>
更换 UCC2897APWR 后、不再发生此事件。
<5>
当发生此事件的 UCC2897APWR 被安装在另一个电源 PKG 上时
类似地、发生了抖动和振荡。
所附为事件发生时的波形和正常运行时的波形。
e2e.ti.com/.../6354.waveform1.xlsx
。
由于发生抖动、开关频率和占空比发生变化、尤其是整流器 FET 的 VDS 变化显著。 出现了一种现象、即在几秒钟内重复正常运行和振荡运行。
如果您在检查附件后能给我们一些建议、我们将不胜感激。
此致、
库拉