This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO:UCD3138

Guru**** 2523640 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC28180, UCC3818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051340/fusion-digital-power-studio-ucd3138

器件型号:FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO
主题中讨论的其他器件:UCD3138UCC28180UCC3818

您好!

我需要用于2Kw 额定功率的230V AC-400V DC PFC 电路。在单相 EVM 的 Fusion Digital Power Studio 示例中、我需要做哪些更改?  

为了实现稳定的系统、我应该进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此请求已传递给系统工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您需要更改硬件、缩小电流反馈信号、然后可以在 FDPS 上相应地更新某些参数。

    在不同的最大功率水平下、需要调整电压环路和电流环路、最好查看波形来调整环路。  

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何调节电压和电流环路? 您能详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关详细信息、请参阅文档。

    https://www.ti.com/lit/an/slua709/slua709.pdf?ts=1636578948883&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Ducd3138%2526nr%253D1720

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已经完成了上述文档、但我不知道如何进行调优。 此外、我没有 Venable 机器。

    希望你能帮我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已经完成了上述文档、但我不知道如何进行调优。 此外、我没有 Venable 机器。

    希望你能帮我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已经完成了上述文档、但我不知道如何进行调优。 此外、我没有 Venable 机器。

    希望你能帮我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mownika、

    如果您没有可静脉机器、则没关系。 为了实现良好的 PFC 控制、您需要更低的电压环路带宽和更高的电流带宽。 有关详细信息、您需要阅读提供良好指南的文档。

    谢谢、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    关于 EVMPFC-026、我们是否需要从 FDPS 中的图中获取任何特定参数??

    根据我的研究,我们需要获得一个稳定的环路,这意味着相位裕度和增益裕度应该大于零。 这足够了吗?

    此外、如何获得更低的电压环路和更高的电流环路带宽? 我需要更改哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、相位裕度需要至少为45度。 CC 环路带宽需要高于5K、电压环路需要大约为10Hz。 您可以从 SLUA709中找到更多详细信息、我通过电子邮件将链接发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益裕度如何?  如何计算 Kp、Ki、Kd、Alpha 以获得稳定的系统。 我已参考 SLUA709、但无法获得这些杀虫剂。 没有适当的计算可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ROT、10dB 有利于获得增益裕量。

    有一个计算文档、您可以将 其进行 google 运算。

    UCD3138控制理论- TI E2E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean、

    我提到了上述文件。 但我不确定如何将单相 EVM 的整个电路转换为传统模拟控制器?

    如果我可以将整个电路呈现为模拟形式、那么我就可以计算所有常量。

    UCD3138控制理论中的连接模拟控制器。

    单相 EVM:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会查找一些模拟 PFC 控制器(UCC28180、UCC3818)及其应用手册。  您可以获得大量的环路设计知识。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    EVMPFC026有两个环路。 一个是电流环路、另一个是电压环路。 相位裕度45度和增益裕度10dB 是否是电流和电压环路的理想选择????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我不是专家、开始学习。 我已参考了模拟 PFC 控制器、但我无法理解如何进行数字控制器的环路设计。我找不到一个完美的文档来进行环路设计。需要有关此环路设计的帮助、以便我可以继续我的工作。

    感谢此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mownika、

    因腐朽,这是对的。 它有助于在元件容差下实现环路稳定性。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试用 google 搜索文档。 它提供了大量详细信息。

    UCD3138控制理论- TI E2E