Other Parts Discussed in Thread: LM5176
尊敬的专家
降压/升压控制 IC、LM5176的上部管驱动器引脚 SW1和 HDRV1以及 SW2和 HDRV2可直接连接到 UCC27201DR 的 HI 引脚、
引脚 LDRV1和 CSG 以及 LDRV2和 CSG 能否直接连接到 UCC27201DR 的引脚 LI?是否存在风险?
是否有任何其他推荐用于降压/升压非隔离式应用的 IC?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Gabriel、
如果使用外部驱动器、SW1和 SW2应接地。 LDRV1和 LDRV2引脚可连接到 LI 引脚。 请勿使用用于差分电流感测的 CSG。 使用 PGND 引脚连接外部驱动器的输入接地基准。
您可能还需要保留一个电阻器(~50k 作为初始选择、根据 您在两个外部驱动器的自举引脚之间的情况进行调整、以允许高侧旁路运行: 在纯降压模式下、升压高侧 FET 应始终开启、在纯降压模式下、降压高电平开关始终开启。 该电阻器将执行大约150uA 的涓流充电、并保持非开关桥臂 BOOT 引脚上的电压、以支持始终开启。 两个 BOOT 引脚都需要在 BOOT 至 SW 之间连接一个7.8V~8.2V 齐纳二极管、以防止其过压。
谢谢、
Youhao
您好 Gabriel、
对不起,我无法理解这句话的含义:
[引用 userid="470630" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051202/lm5176-about-lm5176-design-consulting/3906439 #3906439"]外部电压环路和电流环路并直接连接到 COMP 引脚。您可以更详细地解释一下。
谢谢、
Stefan