This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:关于 LM5176设计咨询

Guru**** 2814065 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051202/lm5176-about-lm5176-design-consulting

器件型号:LM5176

尊敬的专家

降压/升压控制 IC、LM5176的上部管驱动器引脚 SW1和 HDRV1以及 SW2和 HDRV2可直接连接到 UCC27201DR 的 HI 引脚、

引脚 LDRV1和 CSG 以及 LDRV2和 CSG 能否直接连接到 UCC27201DR 的引脚 LI?是否存在风险?

是否有任何其他推荐用于降压/升压非隔离式应用的 IC?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    如果使用外部驱动器、SW1和 SW2应接地。   LDRV1和 LDRV2引脚可连接到 LI 引脚。 请勿使用用于差分电流感测的 CSG。  使用 PGND 引脚连接外部驱动器的输入接地基准。  

    您可能还需要保留一个电阻器(~50k 作为初始选择、根据 您在两个外部驱动器的自举引脚之间的情况进行调整、以允许高侧旁路运行: 在纯降压模式下、升压高侧 FET 应始终开启、在纯降压模式下、降压高电平开关始终开启。  该电阻器将执行大约150uA 的涓流充电、并保持非开关桥臂 BOOT 引脚上的电压、以支持始终开启。  两个 BOOT 引脚都需要在 BOOT 至 SW 之间连接一个7.8V~8.2V 齐纳二极管、以防止其过压。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao

    如果 LM5176的 FB 反馈引脚(PIN11)直接对地短路。

    外部电压环路和电流环路、并直接连接到 COMP 引脚。

    LM5176是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    对不起,我无法理解这句话的含义:

    [引用 userid="470630" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051202/lm5176-about-lm5176-design-consulting/3906439 #3906439"]外部电压环路和电流环路并直接连接到 COMP 引脚。

    您可以更详细地解释一下。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    图3显示了当前应用。 IC 中无跨导误差放大器。 将 FB 支脚直接接地。 反馈采样信号用作误差放大器的输入、误差放大器的输出直接连接到 COMP 引脚以控制 PWM。 未将 RC 网络接地。

    由于我们不知道 IC 内部的实际电路,因此我们不确定是否会发生任何碰撞,因此 需要 我们的 TI 帮助确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    让我仔细检查一下该器件的设计是否存在限制。

    是否有特定的原因不使用内部放大器?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    可以从外部驱动 COMP、但应考虑 某些功能不起作用、例如 OVP、PGOOD、平均电流环路(因为它通过拉误差放大器的 SS 输入进行调节)。  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    在过去 23天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Stefan