This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:LM5000 EMI 问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055110/lm5000-lm5000-emi-issues

器件型号:LM5000

您好!

我们目前面临一些严重的 EMI 问题。
我已经添加了一个1nF Y-和一个100nF X-Cap、在较低频率部分中至少针对传导发射减少了该值。
但在高于60dBµV μ s 的频率下、它在25MHz 时再次上升。

您是否有关于我的值或我的原理图的任何影响 EMI 发射的提示?

谢谢、致以诚挚的问候
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    反激式转换器内有两个振铃的潜在源。

    1、初级侧缓冲器的尺寸不是正确的

    2.次级侧的二极管(由于寄生电容)。

    您是否可以探测两个点、以查看您是否可以找到25MHz 干扰透视的来源。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的快速回复。
    嗯、我现在看了开关节点并做了一些测量。
    您可以看到、存在一些振铃。
    您是否有一个应用手册、其中介绍了缓冲器电路的尺寸
    电压范围是多少?
    因为我们在两个二极管之间只有一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请查看这两个报告:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps

    http://www.ridleyengineering.com/images/phocadownload/12_%20flyback_snubber_design.pdf

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供我现在尝试过的 Snubber 电路链接、它变得越来越好。
    但是、正如您在图片上看到的、在30 MHz 时仍然存在一些问题。

    除了可以提高 LM5000性能的缓冲器之外、您还有其他提示吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    然后、您可能需要在电源线中使用铁氧体磁珠、以便为30MHz 添加 π 型滤波器集

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在过去 的24天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Stefan