This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:无 LDOIN 时的可用电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050878/bq79616-q1-available-voltages-without-ldoin

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

我们希望通过 DCDC 转换器创建6V 电压、以便为 BQ79616的 LDOIN 供电(以提高效率)。 但是、由于直流/直流待机功耗较高、我们必须在 BQ 处于关断模式时将其关闭。 为了能够打开和关闭直流/直流转换器、我们需要电源来切换晶体管。 即使 LDOIN 未通电、是否有电压可用? CVDD 或 NPNB 是由常开电路供电吗?

谢谢你。

BR

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    CVDD 可能会被使用。 在关断模式  下、LDOIN 和 CVDD 将被内部齐纳二极管上拉至4.8V、因此如果 DCDC 的输出为高阻态、则 LDOIN 和 CVDD 将被拉至4.8V。 在关断模式下、CVDD 支持的最大电流为5mA

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goeffrey、

    感谢您的回复。 如果 LDOIN 未通电、会发生什么情况? CVDD=0吗?

    BR

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    如果 LDOIN 未由 DCDC 供电且未主动下拉、则 LDOIN/CVDD = 4.8V、因为它们将由内部齐纳二极管上拉。

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着、为了完全关闭、我们还必须断开 BAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    对我的答复拖延表示歉意。 正确、LDOIN/CVDD 将在关断状态下进入低功耗状态、但会被上拉。

    -Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff、您好。此答案类似于我们的情况、这对我们来说是个问题。 我们制造了10个原型板。 当我们连接到16S 电池时、BAT 引脚为54V、其中8个板中的 LDOIN/CVDD 引脚显示为4.8V。 其余2块板会自动将 LDOIN 设置为6V、CVDD 设置为5V。 我们在为这8块板供电时遇到问题。 您有什么建议来解决这个问题?

    此致、
    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好、您能与我们面临的关闭问题分享您的经验吗?

    我们对几个板进行了评估、其中616显示 LDOIN/CVDD 为4.8V、我们尝试了 WAKE 命令。 但我们观察到 LDION 预稳压的预期电压不会像预期的那样出现? 您是否有任何建议要尝试?

    此致、

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    所有这些电路板是否都处于菊花链连接中? 您是否曾尝试发送两次 wakeup 命令? 如果您将其发送至关断模式、则它们需要2倍的唤醒 ping。 您还可以在发送唤醒 ping 之前检查 RX 和 TX 级别。 在执行唤醒 ping 之前、RX 必须为高电平。 希望这对您有所帮助。

    BR

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好、是的 RX 引脚被上拉。 我们已经尝试了2个 WAKE 命令。 它们未以菊花链形式连接。 我无法跟踪问题?

    请告诉我是否可以再尝试一下。

    此致、

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    我担心您的电路设计消耗的电流超过5mA。 如果从 CVDD 上拉取的电流过大、则器件会失去通信、您无法向其发送唤醒信号。 您的8个电路板似乎无法退出关断模式。