This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22963C:TR 最小值以及将反向保护模式更改为正常运行的行为

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22963C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051653/tps22963c-tr-min-value-and-behavior-of-changing-reverse-protection-mode-to-normal-operation

器件型号:TPS22963C

大家好、您能告诉我 TPS22963C 吗?

我有2个问题。

(1)我想知道 Vout 上升时间的最小值。

当 Vin=3.3V 时、数据表中的 TR 典型值为715us。

TR 最小值是多少?

(2)我将使用 TPS22963C 和 TLV74218设计电源多路复用器电路。

EN_SW 选择3.3V 或1.8V 输出电压。

当 EN_SW 将 L 更改为 H 时、TPS22963是否正常输出3.3V 电压?

(TPS22963能否将电流保护模式更改为正常运行?)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    (1)上升时间是一个特定于用例的参数、这意味着它将根据您的负载条件而变化。  

    如果您有特定的加载条件、我们可以在实验中测试此参数、并根据仿真数据应用最小值和最大值。  

    (2)我找不到您提到的与"TLV74218"相关的器件、您能否将我链接到您提到的产品页面?

    我们提供了多个专用电源多路复用器器件、允许您在两个同步或异步电源之间进行选择。  

    有关我们的电源多路复用器产品系列的更多信息、请访问 :https://www.tij.co.jp/ja-jp/power-management/power-switches/power-muxes/products.html

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    (1)负载条件约为100mA。

    (2) TLV74218链接如下。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TLV74218PDQNR

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否在 TPS22963C 上指定您的 Cin、Cout 和 Rout?

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    条件跟在后。

    Vin=47uF x2 (=12V 至3.3V DCDC 的 Cout)

    COUT=1uF+2.2uF

    ROUT=33 Ω(最大100mA)

    TA = 0 ~ 70℃

    我需要满足上升时的"压摆率< 18mV/us"。

    (0V 至3.3V 上升时间必须长于183.33us。)  

    数据表 TR 典型值:715us > 183.33us。 没关系。

    我想知道 TR MIN > 183.33us 是否满足。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yama、您好!

    很抱歉耽误您的时间;我正在查看一些特性数据、看看我们是否还有其他需要提供的东西。
     由于我们不指定此参数、 因此此请求将需要结合设计应用工作来支持最小值。
    我们的计划是使用在标称条件下运行的 EVM、收集上升时间值、并根据仿真数据提供最小值和最大值。
    我已接触到设计、以便更好地估算预期的时间线。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的支持。

    (2)个问题如何?

    您认为 TPS22963C 是否正常工作?

    (3.3V 输出和1.8V 输出由我的远程通信上的 EN_SW 控制。)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为我们集成电源多路复用器产品的替代产品、对于电源多路复用解决   方案、我们建议使用两个具有反向电流阻断和无快速输出放电的负载开关器件。   

    一个器件使用的 EN 信号将通过逆变器、然后用于控制第二个器件。

    或者、另一种控制方法是使用具有两个输出和开关的 MCU、一个器件等待轻微延迟、然后打开/关闭第二个器件、以避免任何通道间导通。

    在负载开关多路复用中、您可以使用反向电流保护在开关期间关闭器件。  

     如果没有 LDO 器件中未出现的反向电流保护、当输出大于输入时、反向电流可能会流过 LDO 的体二极管、如中所示、这可能会导致此 E2E 博客中进一步说明的损坏:  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/ldo-basics-preventing-reverse-current-in-ldos

    在 LDO 中存在输出放电时、如果使用"P"器件、即使 TPS22963C 发送输出(如情况2)、只要 TLV74218P 器件的 EN 为低电平、输出也将放电。 这将导致 TLV74218P 上的巨大功率损耗。

    但是、在 PowerMUX 中、有一个单独的开关电路来处理这些情况、并通过在开启通道之前等待输出下降到低于输入来防止电流回流。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我们在过去的产品中使用 TPS22914C 和 TLV74218来实现电源多路复用器。
    但是、我需要更改 TPS22914C、因为0.4mm 引脚间距不适合我们的下一个产品。
    因此、我想将 TPS22914C 更改为 TPS22963C。
    TPS22963C 间距为0.5mm、其上升时间(=TR)正常(>183.33us)。
    我想简单地将 TPS22914C 更改为其他负载开关。
    您能告诉我(2)个问题吗?
    我想知道 TPS22963C 是否正常运行。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yama 您好!

    TPS22963C 禁用时将使反向电流保持在0.02uA 以下。 只要您确认了时序要求 、就可以使用此器件进行多路复用;但是、我无法谈论 TLV 器件的运行。 当63C 器件为负载供电时、由于 TLV 器件的 QOD 功能、您将会产生恒定功率损耗。  

    Elizabeth 已将您的时间请求放入设计队列中。 这通常需要大约3周到一个月的时间才能实现目标。 她将在收到数据后立即更新您。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当然、感谢您的支持。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yama、您好!  

    感谢您的耐心等待。 设计已推断出给定条件应满足客户 的 TR > 183.33us 要求。  

    根据仿真数据、我们预计上升时间的运行方式如下:  

    TPS22963C TR
    条件   上升时间 TR  
    输出电压 COUT 最小   典型值 最大
    10欧姆 0.1 μ F 447us 800us 1.30毫秒
    33欧姆 3.2 μ F   402us   729us 1.20毫秒

    请注意、TI 不保证这些值、因为它们不在数据表中。 这些值应仅用作设计参考。  

    但是、由于仿真的最短上升时间仍远高于系统要求>183.33us、因此这些参数应提供一些舒适性。  

    此致、  

    Elizabeth