This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056702/bq24600-charging-issues

器件型号:bq24600

您好!

我使用的是 BQ24600 IC、它无法正确地为电池充电。 该电路的输入电压为24V、输出电压为13.8V、最大输出电流为5.3A。 24V 输入来自 PCB 上的稳压器。

当我将一个电池连接到电路板时、STAT LED 以不规则的模式闪烁并且不会进入充电模式。 我已附上我的原理图和布局、以及一些引脚上的示波器读数。 您是否对可能出现的问题有任何想法?

谢谢、
Erin

VCC:

输出电压:

VFB:

ISET:

电压基准:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    我们将在感恩节假期后的下周再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!

    -Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    发生这种情况时、您能否捕获 PH、STAT 和 PG/的波形? 此外、您能否使用万用表测量 TS、CE、VREF、ISET、REGN、 和 VFB 引脚之间的区别是什么?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    万用表读数如下:

    TS:1.65V、CE:3.10V、VREF:3.30V、ISET:1.05V、REGN:5.97V、 VFB:1.95V

    这里是您要求的波形。

    pH:

    STAT:

    PG:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    您能详细描述一下您的设置条件吗? 施加了什么电池电压、施加了什么输入电压?

    您的 STAT 引脚以0.5Hz 的频率闪烁、数据表显示"充电暂停、计时器故障、输入过压、电池闪烁(0.5Hz)不存在"。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施加的电池电压为13.1V。 施加的输入电压为24V、来自板上的24V 升压稳压器。 有时 STAT 闪烁以0.5Hz 的频率闪烁、但有时闪烁不规则、部分时间较长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    我再次查看了布局、发现了以下内容:

    所有去耦电容器都需要放置在 IC 引脚旁边、且走线连接尽可能短。 在您的布局中、REGN 电容器 C16与 IC 引脚非常远。 此外、BTST 电容 C20与 BTST 引脚和实际 PH 连接非常远。 我无法验证 C27 VREF 电容器的位置、但也需要将其放置在靠近 IC 引脚的位置。

    我强烈建议将这些组件尽可能靠近其各自的引脚。 也请使 BTST 电容器靠近 PH 节点。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将进行这些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    请随时公布这些更改!

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我对我的布局做了一些更改、我想知道您是否想回顾一下它、看看我是否忽略了任何主要问题。 具体而言、我想知道在将输入和输出电容器连接到接地层之前、如何使用布线将它们连接到接地层、这是数据表中的建议。 非常感谢您的帮助。

    祝你一切顺利、

    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    如果可以、我建议将 VCC 电容器 C13移至更靠近引脚的位置。 您可以稍微向上移动电源 GND 走线、以便将 VCC 电容器 C13放置在尽可能靠近的位置。

    谢谢、

    Mike Emanuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    保持发布状态!

    谢谢、

    Mike Emanuel