主题中讨论的其他器件:TINA-TI
您好!
1、此处为您的数据表- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24308.pdf -第14页是否有拼写错误? 我认为 PMOS 发生翻转、因为图中所示的电流会沿漏极到源极的方向流动。
2.此外,您的产品是否与电源可能不总是连接的情况兼容(如电池情况)?
3.此外,本产品是否可用作锂电池保护电路? 还是应使用单独的保护 IC? 欢迎对此类 IC 提出任何建议。
4.对于具有用于反极性保护的外部 PFET 的示例,如果输入电源为5V,输出端的压降会是多少? 似乎您的应用示例图绘制的是 VIN (IC 的输入)而不是输入电源-因此我想更好地理解这一点。
5.该部件是否有适用于 TINA-TI 的 SPICE 模型?
谢谢。