This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:与 ATL431LI 的区别

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431, ATL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057658/atl431-differences-with-atl431li

器件型号:ATL431

大家好、团队、

 ATL431与  ATL431LI 之间有何区别?

谢谢、此致、

胡安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    器件之间的连续阴极电流存在差异(431为-100mA 至150mA、431LI 为-10mA 至18mA)。

    431LI 采用 X2SON 封装。  

    431LI 的最大阴极电压 VKA (37V 与40V)稍低。

    这些是一些主要差异。 其他规格差异可在这些器件的数据表中找到。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您的回答! 阴极电流的差异会转化为什么?  

    谢谢! 胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    阴极电流的差异会转化为不同的偏置条件、以确保在运行期间满足阴极电流要求。

    Jake