This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:LM5046可以#39;t 达到满负载、VDS 出现异常波形

Guru**** 2510375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057323/lm5046-lm5046-can-t-reach-full-load-and-abnormal-waveforms-on-vds

器件型号:LM5046

降级器、

目前在 DC-600W 中使用 LM5046、在没有输出负载的情况  下可以在12V 下保持稳定、但无法达到满负载、VDS 也会出现异常波形。

您能否帮助检查原理图以及是否有建议? 谢谢。

SCHMATIC

Q34A VDS 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock 、我明天将回复此帖子。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rock、抱歉、由于失去了此主题、我发现您为此问题创建了一个新主题、因此我要关闭此主题。 谢谢。