This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:由 Fusion Digital Power Designer 进行电压调节

Guru**** 2509675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055725/tps53622-voltage-adjust-by-fusion-digital-power-designer

器件型号:TPS53622

一个问题是、我们何时使用 Fusion Design 调节电压并进行存储。 我们观察到、我们必须激活热复位才能更改电压。

 

这是正常情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    您是否意味着您无法通过 GUI 即时更改输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说、当我们更改电压时、我们应该主动进行热启动、而不 是冷启动。 我不确定情况是否正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    您可以在此处指定主动热启动和冷启动吗? 以确保我们位于同一页面。

    您是不是说、如果您只执行冷启动、则输出电压不会更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这种令人困惑的说法。 我的意思是、当我们进行冷启动时、电压可能会完全变化、但热启动无法改变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    很抱歉、由于个人休假而延迟回复。

    我认为您仍然不能澄清什么是冷启动和热启动。

    您能否列出您逐步执行的步骤、然后它可以帮助我了解您遇到的确切问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    我们通过  Fusion Design 更改电压、然后点击"write to hardware"和"store config to NVM"、但电压没有变化。

    我们需要切断电源并重新启动电源、使电压可以更改为新值。

    我想知道这是正常情况、我们需要切断电源并重新启动电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    不、这是不正常的。 您应该即时更改输出电压、而无需关闭电源并重新启动。

    一旦您重新启动、输出电压将更改为 Vboot 设置、而不是您之前设置的 VOUT_COMMAND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    我知道  Fusion Design 上的电压会 立即改变。

    但在我们的 PCB 板上、需要 关闭电源并重新启动才能执行此操作。

    我希望确定该 IC 功能及其应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    在 PCB 板上、您能否使用 Fusion Design 修改 Vboot 并将其编程到 NVM 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    当然、我可以通过 Fusion Design 对其进行修改、但 PCB 板上的输出电压直到重新启动才会改变。

    如果这种情况正常,我没有问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    您是否意味着您可以修改 NVM 并将其编程到 NVM 中、但电压可以更改?

    如果是、则应该是异常的。

    您要修改哪个寄存器? VBOOT 或 VOUT_COMMAND?

    VBOOT 仅用于设置引导电压。 如果您希望动态更改输出电压、则需要修改 VOUT_COMMAND。

    但输出电压不会保持在 VOUT_COMMAND、但会在系统重新加电后更改回 VBOOT。 除非您使 VBOOT 和 VOUT_COMMAND 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    我更改了我的陈述。

    当我们调节  VBOOT 或 VOUT_COMMAND 并将其编程到 NVM 中时。

    MFR_SPECIFIC_04和 READ_Vout 在重新启动电源之前未发生变化。

    我想确认一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    您可以尝试刷新参数并再次读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    感谢您的回复。

    我尝试刷新参数、但 MFR_SPECIFIC_04和 READ_Vout 也没有更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    它听起来异常。 实际输出可以更改、但 READ_Vout 保持相同的值? 这就是您的意思吗?

    如果是、您是否还检查"Monitor"选项卡以查看输出电压是否可更改?

    否则、您的 GUI 是哪个版本? 不确定是否由 GUI 版本引起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    我是说   在重新启动电源后可以更改实际输出和 READ_Vout。

    我们的操作步骤位于附件中。

    我需要确认、如果这种情况是 TPS53622的特性。

    版本7.6.1

    e2e.ti.com/.../TPS53622_5F00_Vout_5F00_situation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    我的意思是、在您编程到 NVM 且不重新引导后、实际输出是否发生了变化?

    如果不是、这是异常的。

    如果是、则实际输出电压与 READ_Vout 不匹配。 这对我来说仍然是不正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    不幸的是,答案是否定的  

    到我们的步骤中、我们是否错过了其他步骤导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    您能否尝试选择 PMBus 来控制输出并再次检查? 因为您通过 PMBus 更改输出。

    电流设置为 SVID 控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    我尝试 PMBus 并检查、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    然后、您能否更换新样片或联系当地 FAE 以提供支持。

    这是异常的、因为您不能即时更改输出电压。