This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:Vref 和误差放大器基准

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057512/ucc28c43-vref-and-error-amplifier-reference

器件型号:UCC28C43

Hallo、

UCC28C43数据表显示2.5V 基准电压源自5.0V 基准电压

您能否为整个温度范围指定比率(2.5V 基准)/(电压基准 VREF)?

电阻分压器产生的2.5V 基准电压是否与 Vref 成比例? 它的温度系数是多少?

非常感谢。

此致

        帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    基准电压2.5V 在内部从5V REF 分压。

    2.5V 基准 在室温下的精度为±1%、在整个温度范围内的精度为±2%。

    温度系数如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 很明显、可以在数据表中找到它、但遗憾的是、它并不是我们设计所需了解的确切内容。

    您的答案和数据表显示了两个基准的绝对误差。 我们需要知道5V 和2.5V 基准之间的相对误差是多少、即什么精度和温度系数具有2.5V 分压器。

    非常感谢。

    此致

                  帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    我想问我的问题、请参阅下面的内容。
    我7天前就去了,但我还没有收到任何反应。

    此致

    Pavel Studnicka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    很抱歉耽误你的时间。  我们没有分压器分压比图与温度间的关系。  但是、您可以尝试大致从图5V REF 与温度间的关系和图2.5V REF 与温度间的关系中推导出来。  谢谢——邓