This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:FB 引脚上的典型泄漏电流和最小/最大泄漏电流是多少?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057653/tlv62568-what-is-the-typical-and-min-max-leakage-current-on-the-fb-pin

器件型号:TLV62568

您好!

我们需要非 A 版本的典型/最小/最大 FB 引脚泄漏电流信息。

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    您需要哪种 TLV62568封装的此信息?

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    TLV62568PDRLT、谢谢您!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    由于我们需要让测试团队生成此数据、您能告诉我们需要此数据的客户吗? 您 是否需要温度范围内的数据或仅需要25摄氏度的生产温度?

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    温度范围内运行。

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我通过电子邮件共享了数据。 如果没有其他问题、我们可以关闭此主题。  

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您还有任何与此主题相关的问题吗? 如果没有、请单击 Resolved (已解决)按钮关闭此主题。

    谢谢、此致、

    法赫恩