This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:如何计算/测量 TPS62740 IC 的开关频率

Guru**** 2510805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056879/tps62740-how-to-calculate-the-measure-switching-frequency-of-tps62740-ic

器件型号:TPS62740

您好、TI 团队、

我们正在开发超低功耗器件。 我们在 PCB 上使用 TPS62740降压转换器。 我们想要计算/检查频率范围。  

我们的器件要求。

V (IN):3.6V

V (OUT):2.5V

I (OUT):高达100mA。

我们请求您帮助我们解决此问题。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    在 DCS Control 中、没有用于计算 PWM 模式下开关频率的特定公式、它取决于各种因素、包括损耗、最短关断时间、传播延迟等  

    以下公式可帮助计算轻负载的开关频率(PSM 模式)

    如需更详细地了解 DCS Control 的开关频率变化、您还可以查看此应用手册。 (https://www.ti.com/lit/an/slyt646/slyt646.pdf)

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak 您好!

    您还有任何与此主题相关的问题吗? 如果没有、请单击 Resolved (已解决)按钮关闭此主题。

    谢谢、此致、

    法赫恩