This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:[BQ25895]关于 USB 数据线设置的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055682/bq25895-bq25895-inqury-about-usb-data-line-setting

器件型号:BQ25895

大家好、TI 支持团队

已收到客户的以下查询。

器件名称:BQ25895

该产品的参考电路如下所示。

第三方产品的参考电路如下所示。

是否可以像其他产品一样设置 USB 数据线?

是否可以在不使用单独的 USB 开关的情况下通过并联方式进行操作?

很难确认、因为数据表中未对其进行说明。

请尽快答复。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    D+/D-引脚用于在插入 VBUS 电源时进行 USB 输入电流限制检测。  在充电器输入电流限制检测过程中、主机必须能够连接 HIZ D+/D-引脚、以便由充电器驱动 D+/D-引脚。 如果主机无法连接 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机和充电器。 该器件的 DSEL 引脚 可用于 D+/D-多路复用器选择控制。 有关示例电路,请参阅 www.ti.com/.../sluuba2b.pdf 上的 EVM 用户指南。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ning

    感谢您的回复。

    请进一步查询。

    如果是外部主机(例如 PC 等)连接而不是适配器连接(例如固件更新等)、则 MCU 与之间的通信

    可能需要外部主机。

    在这种情况下、不连接 USB 连接器的 Vbus 是否正确?

    这是因为、对于 PC 的 USB 端口、外部器件可以使用 Vbus 进行充电、并且在输入充电电源时、MCU 似乎在继续

    高阻态模式。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    您是指 CDP (充电下行端口)吗?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一段时间没有听到您的声音。 该线程被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。