This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:TPS2549RTER 和 TPS2549IRTERQ1之间的差异

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054974/tps2549-the-difference-between-tps2549rter-and-tps2549irterq1

器件型号:TPS2549

请告诉我  TPS2549RTER 和 TPS2549IRTERQ1之间的区别。是否仅通过认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件功能相当、但 TPS2549IRTERQ1已通过测试、符合更高的汽车要求标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户  在其产品中使用 TPS2549RTER、但他们无法获取 TPS2549RTER。

    是否可以将 TPS2549RTER 直接替换为 TPS2549IRTERQ1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    Chuck 将在本周内外出、并在下周返回后提供额外反馈。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari-San

    感谢你的答复。

    请告知我们 每个   器件的工作结温和工作温度描述。

     工作结温说明

    TPS2549RTER

    TPS2549IRTERQ1

    工作温度(°C)封装选项附录说明  (附录-第1页)

    TPS2549RTER (附录-第1页)

    TPS2549IRTERQ1

     我认为工作温度(°C)的描述 是指环境温度。

      TPS2549RTER ( -40至125)的工作温度(°C)是否 存在文书错误?

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    工作结温指定 器件将满足所有规格的器件结温范围

    工作温度是器件将运行的环境温度。

    我相信  TPS2549IRTERQ1的工作温度应该为-40至125C、这是规范中的一个文书错误、但我需要在内部确认。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘- SAN

    感谢您的支持。

    如果您对此有任何更新、请告知我们。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    我仍在等待内部听到声音。   

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jura、

    温度范围应为 -40至125C