This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24001:保持电池充电/计时器/充电器启动

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24001, BQ25170, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055315/bq24001-holding-battery-charge-timer-charger-start-up

器件型号:BQ24001
主题中讨论的其他器件: BQ25170BQ24040

电池充电后、是否可以将电池保持在充满电状态? 我是否必须禁用并启用充电引脚、或者是否可以使充电器保持恒定充电、以便在计时器超时完成后使电池保持放电状态? TM_SEL 引脚似乎表明充电器的最大时间为6小时。  如果用户将设备保持在坞站上并且充电器时间到期、该怎么办。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    如果电池电压低于内部再充电阈值3.9V、bq24001会自动重新启动充电。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复-我没有体验到自动重启、我遇到了几个问题、可能只是一个问题-

    1.如果电池电量耗尽(3.0V 或更低)-充电器将在某个未知时间~ 20分钟内以0.02mA 的速率充电并停止充电状态1 (LED 闪烁)

    2.如果电池充满电,(定时器?) 关闭充电器、电池将耗尽至切断电压。  

     

    我使用的是 USB 电源和大容量电池。 4400mAHs。  如果电池为 LiPol 类型。   我想发布我的原理图、但我不确定如何发布。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    今天我们将在工作台上对此进行更深入的研究。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

     您可以循环输入电源以重置充电安全计时器、但没有禁用该计时器的选项。

    [引用 userid="448558" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055315/bq24001-holding-battery-charge-timer-charger-start-up "]我是否必须禁用和启用充电引脚[/quot]

    我 认为这也应该基于功能方框图。

    [引用 userid="359305" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055315/bq24001-holding-battery-charge-timer-charger-start-up/3905208 #3905208"]

    如果电池电压低于内部再充电阈值3.9V、bq24001会自动重新启动充电。  

    [/报价]

    这里的数据表中可能有一个拼写错误、我也看不到这种行为。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对我的第一个问题有何看法-  

    如果电池电量耗尽(3.0V 或更低)-充电器将在某个未知时间~ 20分钟内以0.02mA 的速率充电并停止充电状态1 (LED 闪烁)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    预充电安全计时器的时间为22.5分钟(参见图14)。  

    0.02mA 似乎很低、 可能是电池保护器导致了问题。 您能否共享原理图? 转至 insert->file。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    插入文件只能执行链接... 如何发送原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.dropbox.com/s/62e2loxqlhswtm8/Screen%20Shot%202021-11-18%20at%205.04.23%20PM.png?dl=0

    以下是该文件的链接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    建议在 OUT 上添加10uF 的电容、如下所示: https://www.ti.com/lit/ug/sluu113/sluu113.pdf

    IC 将需要一些输出电容才能正常运行、因此这可能是问题所在。

    您可以尝试查看  IN、OUT、STAT1 (插入适配器时)的启动波形。 使用电流探头 也会很好。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    此原理图中未显示的是电池线路上的电容量- 每个电容都紧密耦合到其供电组件的电源(显示在不同页面) -  有一个带电源的调制解调器和多个传感器(4),每个传感器都有 电源-  

     调制解调器电源在输入(Vbat)上有5个100uF 陶瓷电容器、在输出上有7个100uF 陶瓷电容器。

    2.传感器   在输入(Vbat)上有3个4.7 uF 和10 uF 陶瓷电容  

    因此 、电池上的总电流超过515 μ F。   这是我的问题吗?  浪涌?   获取这些波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您需要的波形-  

    www.dropbox.com/.../AAADfsbUCzBV4cFoTFxp_Ikpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接时的充电器电流(0.020A)  

    当连接5 VIN 充电器时、STAT 1 -  

    当5V 输入电压断开时、STAT 1  

    连接5V 充电器时的输入电压  

    连接5V 充电器时的 VBAT -  

    5V 充电器断开时的 VBAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    输入/输出电容必须靠近 IC 引脚放置才能使其生效。  

    您还可以打开电池组并检查保护器电路。 您是否有要共享的电池组原理图?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好使用电流探头来检查输入/输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电池保护电路-

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、向输出添加10uF 不会改变电路的行为。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    以0.02mA 电流充电时、保护器是否已激活? 您可以检查电池负极和 P-之间的电阻。

    这是一款非常旧的器件、可能与所有保护器不兼容。 您发现此问题的器件数量是多少?

    我建议使用 bq25170或 bq24040等更新器件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否愿意将电路板和电池组发送给我们? 我可以仔细看一下。

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论充电器连接如何、电池端子在万用表上读出 OL。   是的、我可以发货、您能给我发送一个地址吗?  

    我有一组电流波形-  

    启动-已缩放

    启动-  

    比例放大器探头-   

    稳态电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此充电器可以充电的电池尺寸是否有限制?   我当前的电池是4400mAh?